ESCON Studio offre la fonctionnalité des "contrôleurs virtuels", qui permet d'ouvrir, de vérifier ou de modifier les paramètres de configuration (fichier *.edc) même si aucun appareil ESCON réel n'est connecté.
Activation des contrôleurs virtuels
Les "contrôleurs virtuels" ne sont pas activés par la configuration par défaut d'ESCON Studio. Le réglage correspondant est accessible par la fenêtre de dialogue "Fichier -> Options -> Contrôleur virtuel" du menu d'ESCON Studio.
Les "contrôleurs virtuels" sont activés en cochant la case "Chercher contrôleurs virtuels" et en appuyant sur le bouton "OK". Si cette case est cochée, tous les "contrôleurs virtuels" correspondant à chacun des types de produits ESCON sont installés.
Sélection d'un contrôleur virtuel
Une fois appuyé sur le logo des jumelles, le "Contrôleur virtuel" utilisé doit être sélectionné par la boîte de sélection déroulante "Contrôleur actif". C'est presque la même chose que la sélection d'un contrôleur réel. Les "contrôleurs virtuels" peuvent être identifiés dans la boîte de sélection par la terminaison "... - IPC" (au lieu de "... - USB").
Chaque fois qu'un contrôleur est sélectionné, l'ESCON Studio s'adapte aux caractéristiques de ce contrôleur spécifique. Il est possible de télécharger un fichier de paramètres *.edc, de vérifier et de modifier les paramètres (par exemple avec l'outil "Assistant de démarrage" ou "Paramètres"), et de télécharger à nouveau la configuration dans un fichier *.edc.
Remarque
Si un "Contrôleur Virtuel" est sélectionné dans le Studio ESCON, le message d'erreur "Vcc Erreur sous-tension" est présent en permanence. Il ne peut pas être effacé car il n'y a pas d'ESCON réel connecté et pas de tension d'alimentation présente.
Soyez attentif à sélectionner le véritable appareil ESCON (identifié par "... - USB") comme "Contrôleur actif", si un tel appareil est présent et que vous voulez contrôler un moteur.
Veuillez trouver ci-joint un document PDF avec des captures d'écran montrant les paramètres de configuration de ESCON Studio pour activer l'utilisation des "contrôleurs virtuels" ou voir le tutoriel vidéo : ESCON Studio Options.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.