Urs Kafader
- Activité totale 35
- Dernière activité
- Membre depuis
- Abonné à 0 utilisateur
- Abonnés 1 utilisateur
- Votes 0
- Abonnements 0
Aperçu des activités
Dernière activité effectuée par Urs Kafader-
Urs Kafader a créé un article,
Capteur de température NTC
Introduction Un NTC - Thermistance (Negative Temperature Coefficient Thermistor) est un type de résistance qui diminue sa résistance lorsque la température augmente. (Negative Temperature Coefficie...
-
Urs Kafader a créé un article,
Capteur de température PTC
Ce document n'est actuellement disponible qu'en anglais. How does the temperature sensor PTC of the EC 60 work? The used PTC (Positive Temperature Coefficient) thermistor is a resistor which depend...
-
Urs Kafader a créé un article,
Introduction à la famille EPOS et au contrôle du mouvement
Livre – Motion Control for Newbies Une introduction pratique au contrôle de mouvement au moyen d'expériences menées sur un système de positionnement maxon EPOS2 P. Tous les principes et caractérist...
-
Urs Kafader a créé un article,
Émissions électromagnétiques avec les moteurs à courant continu
Sujet : Comment minimiser les émissions électromagnétiques des moteurs à courant continu ? Solution : Principales sources Les principales sources d'interférences électromagnétiques sont le systè...
-
Urs Kafader a créé un article,
Codeur : Vitesse minimale
Question : Quelle est la vitesse minimale du moteur recommandée par Maxon pour un contrôle de vitesse avec encodeur ? Réponse : 10...100 tr/min, en fonction de l'application Condition préalable :...
-
Urs Kafader a créé un article,
Codeur : Line Driver ?
Sujet : Quand utiliser un codeur avec "Line Driver" ? Solution : Raisons d'utiliser un encodeur avec "Line Driver" Conducteur pour de longues distances Des lignes de signaux plus longues sont po...
-
Urs Kafader a créé un article,
Conversion de puissance dans les étages de puissance MLI (PWM)
Résumé Les étages de puissance MLI agissent comme des transformateurs de puissance. Il est donc judicieux de mesurer le courant du moteur à la sortie du contrôleur et non au niveau de l'alimentatio...
-
Urs Kafader a créé un article,
Avantages de la commutation sinusoïdale avec les moteurs BLDC (EC)
Un moteur EC à commutation sinusoïdale est-il plus puissant ? La difficulté de répondre à cette question est de trouver et de définir des références raisonnables. Nous nous limitons ici aux considé...
-
Urs Kafader a créé un article,
Mesures pour une installation conforme CEM
Sujet : Quelles sont les mesures à prendre pour réaliser une installation conforme à la CEM (CE) ? Solution : Le blindage Le terme "terre de sécurité » est défini comme une mesure de sécurité pou...
-
Urs Kafader a créé un article,
Approbation UL des produits maxon
Sujet : Quelle est l'approbation/certification UL des produits Maxon ? Solution : Généralités Underwriters Laboratories Inc. (UL) est une organisation indépendante de premier plan aux Etats-Unis ...