Sujet :
Comment exporter les paramètres et les informations de configuration d'un ESCON ?
Mise en pratique :
Si vous voulez ...
- ... copier la configuration d'un ESCON vers un autre,
- ... enregistrer la configuration comme partie de la documentation de votre machine ou système,
- ... fournir le fichier de configuration comme partie de l'information requise par le support,
ceci peut être réalisé facilement via l'article du menu "Télécharger paramètres (vers / depuis)" de l'ESCON Studio.
Solution :
Le menu "Télécharger paramètres (vers)" exporte le fichier de configuration *.edc du contrôleur ESCON dans un fichier PC. Ce fichier peut être téléchargé ultérieurement via "Télécharger paramètres (depuis)" vers un autre contrôleur ESCON si cela est nécessaire.
Le fichier de configuration *.edc contient beaucoup d'informations en cas de demande d'assistance. Il y a des informations sur le contrôleur concret, la version du firmware, et les valeurs réelles de tous les paramètres présents dans ce fichier. Il est plus efficace et plus complet d'exporter le fichier au lieu de noter ou de faire des captures d'écran des paramètres de configuration.
Le fichier *.edc est une solution parfaite pour être utilisé comme partie de la documentation d'une machine ou d'un système et aide beaucoup en cas de demande de support.
Il suffit de cliquer sur l'élément de menu "Télécharger paramètres (vers)" pour télécharger la configuration ESCON dans un fichier. Le répertoire et le nom du fichier peuvent être sélectionnés par la boîte de dialogue du fichier.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.