Sujet :
- Comment configurer correctement la "vitesse max." à l'aide de l'assistant de démarrage de l'"ESCON Studio" ou de l'"EPOS Studio" ?
- Quelle est la signification de la "vitesse maximale" spécifiée dans la fiche technique du moteur ?
Contexte technique :
L'assistant de démarrage de l'"ESCON Studio" et de l'"EPOS Studio" exige la configuration d'une valeur de "Vitesse max.
Souvent, on se contente d'insérer la valeur de la "vitesse maximale" fournie par la fiche technique du moteur. En fait, il s'agit presque toujours d'une valeur erronée si l'on considère l'ensemble de la chaîne cinématique.
La configuration de la valeur de la "vitesse maximale" par l'"ESCON Studio" ou l'"EPOS Studio" ne doit pas se concentrer uniquement sur la "vitesse maximale" du moteur, mais également prendre en compte d'autres limitations, par exemple celles dues à la tension d'alimentation, à la "vitesse d'entrée maximale" de l'engrenage ou aux limitations de vitesse dues à la mécanique d'adjonction.
Vitesse maximale du moteur
La "vitesse max." indiquée dans la fiche technique du moteur est basée sur la limitation due à la conception mécanique du moteur (p. ex. roulements ou bobinages). L'"Explication de la terminologie maxon" présente dans le catalogue indique ce qui suit :
La "vitesse maximale" spécifiée par la fiche technique du moteur ne doit pas être dépassée.
Vitesse maximale du moteur en fonction de la tension d'alimentation
La vitesse maximale qui peut être atteinte dans la pratique dépend principalement de la tension d'alimentation du contrôleur. Il est souvent impossible d'atteindre la "vitesse maximale" spécifiée pour le moteur si la tension d'alimentation est trop faible.
Le calcul simple suivant permet d'estimer la vitesse maximale qui peut être atteinte en tenant compte de la tension d'alimentation, de la "vitesse nominale" et de la "tension nominale" du moteur, des tolérances du moteur et d'une certaine réserve requise par la commande :
Vitesse maximale du moteur = 0,8 x Tension d'alimentation x "Vitesse nominale" / "Tension nominale".
Si vous avez besoin d'un calcul plus précis de la tension qui doit être fournie à un contrôleur pour atteindre la vitesse du moteur requise par les exigences de votre application, veuillez consulter le document suivant du Centre de support :
-> Quelle est la tension d'alimentation requise par un contrôleur ?
Vitesse d'entrée maximale du réducteur
En cas d'utilisation d'une combinaison de moteurs avec un réducteur, la "vitesse d'entrée maximale" du réducteur indiquée dans sa fiche technique peut également être un facteur limitant. L'"Explication de la terminologie maxon" présente dans le catalogue indique ce qui suit :
Limites mécaniques ou électriques supplémentaires ?
Il n'est pas très courant, mais néanmoins possible, qu'il y ait une limitation de vitesse due à d'autres composants du groupe motopropulseur, par exemple à cause de ...
- ... des composants mécaniques périphériques.
- ... des capteurs avec une limite de "vitesse maximale" ou de "fréquence d'impulsion maximale".
Solution :
Veuillez vérifier tous les facteurs d'influence mentionnés concernant la configuration de la "vitesse maximale" :
- Vitesse maximale du moteur
- Vitesse maximale due à la tension d'alimentation utilisée
- Vitesse d'entrée maximale du réducteur
- Limites de vitesse dues à des mécanismes ou des capteurs supplémentaires
Finalement, le chiffre le plus bas résultant de tous ces facteurs d'influence est celui qui compte dans la vue du système et qui doit être configuré comme "vitesse maximale" par l'assistant de démarrage de l'"ESCON Studio" ou de l'"EPOS Studio".
Référence croisée
- Quelle est la tension d'alimentation requise par un contrôleur ?
- Signification des données moteur spécifiées par maxon
- Meaning of maxon's specified gearhead data
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.