Sujet :
- Quelle est la signification d'un " certificat UL " ?
- Où peut-on trouver le "certificat UL" dans les documents maxon ?
Solution :
UL signifie "Underwriter Laboratories" et est une autorité de certification américaine. Une certification UL est requise pour les appareils et les machines qui sont importés ou utilisés sur le marché américain.
Bien que les contrôleurs maxon ne soient pas homologués UL en général, les circuits imprimés non assemblés de tous les contrôleurs maxon (par ex. ESCON, EPOS4) sont homologués UL.
Le "certificat UL" du circuit imprimé non assemblé est indiqué dans le chapitre "Standards" du "Hardware Reference" de la plupart des contrôleurs maxon.
Le "certificat UL" (par exemple E207844) n'est pas le numéro d'une norme UL. Le "certificat UL" est comme un numéro d'enregistrement fourni à un produit ou à un composant sur la base d'une approbation UL. Le " certificat UL " d'un circuit imprimé non assemblé répertorié par le " Hardware Reference " de Maxon fait référence au matériau du circuit imprimé et à son fabricant. Cela signifie que le fabricant du PCB non assemblé a effectué avec succès une certification UL pour ce type de matériau de PCB utilisé par sa production pour le PCB du contrôleur maxon (et cela est également vérifié périodiquement sur le site de production par une autorité UL).
UL dispose d'une base de données de tous les "certificats UL". Tout "certificat UL" peut être récupéré sur la base d'un compte UL qui donne accès à la base de données UL.
La fiche de base de données (anciennement appelée "Yellow cart) d'un "certificat UL" concret, présente dans la base de données UL, contient des informations sur le fabricant, le produit et les normes UL respectées.
maxon spécifie pour tous ses partenaires d'assemblage de contrôleurs que les PCB utilisés doivent être conformes à la norme "UL94 V-0". Cela signifie finalement que tous les PCB non assemblés qui sont répertoriés avec un "certificat UL" par le "Hardware Reference" du contrôleur répondent au moins à la norme "UL94 V-0".
Vous trouverez des informations générales sur la norme UL94 sur la page Wikipedia suivante :
Si des informations spécifiques relatives à un "certificat UL" concret sont nécessaires, elles peuvent être récupérées dans la base de données UL (et le lien mentionné plus haut).
Remarque :
- Le "certificat UL" est uniquement valable pour le fabricant d'un PCB et le matériau du PCB. Par conséquent, le "certificat UL" est différent selon le type de produit (par exemple, le type de contrôleur maxon).
- ll est possible que plus d'un certificat UL soit listé pour un contrôleur par le contrôleur maxon "Hardware Reference". Dans ce cas, il se peut qu'il y ait plus d'un PCB utilisé (comme par le "EPOS4 Compact") ou qu'il y ait différents fournisseurs maxon (= "Second source") de PCB non assemblés définis.
Références croisées :
Les documents suivants du support technique contiennent plus d'informations sur les UL et les normes :
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.