Thema:
In dem maxon Katalog sind viele verschiedene Daten der Motor spezifiziert.
- Was ist die konkrete Bedeutung der einzelnen spezifizierten Motordaten?
Lösung:
Bitte beachten Sie, dass auf der ersten Seite der Katalog-Kapitel "DC Motor" und "EC Motor" kurze Erläuterungen zu der Bedeutung der spezifizierten Motordaten enthalten sind.
Auf den aktuellen Katalog kann über den folgenden Link zugegriffen werden:
Im Anhang finden sich Auszüge der entsprechenden Seiten aus der deutschen und englischen Katalogausgabe 2019/2020.
Querverweis auf ähnliche Themen:
- Abhängigkeit der Versorgungsspannung der Steuerung von der Nennspannung des Motors?
- Bedeutung der maxon Getriebe-Spezifikationsdaten
- Welche Versorgungsspannung ist bei einer Steuerung erforderlich?
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.