Fragen:
- Woran kann es liegen, dass bei einem EC-frameless "DT" Motor mit TSX-MAG das "Regler-Tuning" nicht funktioniert und / oder nur ein "unruhiger" Motorbetrieb möglich ist?
Ausgangssituation:
- Die EC-frameless "DT" Motorbaureihe kann mit einem ab Werk auf dem Stator montierten TSX-MAG-Encoder bestellt werden. Der Rotor und der Stator (mit dem "TSX-MAG") werden während der Produktion aufeinander abgestimmt und zu einer Einheit "gepaart".
Typische Ursache von Fehlern
- Eine häufige Fehlerursache bei der Installation des EC-frameless Motors (mit TSX-MAG) Encoder ist, dass im Feld nicht passende Rotoren und Statoren zu einer Einheit montiert werden. Dies kann passieren, wenn mehrere EC-frameless Motoren in dieselbe Maschine eingebaut werden müssen und Rotor und Stator im Lager oder bei der Lieferung an die Produktionslinie oder bei der Montage der beiden Komponenten verwechselt werden. Dies geschieht typischerweise, wenn mehrere dieser Motoren zur Montage ausgepackt werden, alle Rotoren und Statoren in eine gemeinsame Kiste gelegt werden und bei der späteren Montage nicht mehr geprüft wird, welcher Rotor und welcher Stator zusammengehören. Dies kann bereits zu einem fehlerhaften "Regler-Tuning" führen und nur einem unbefriedigenden, unruhigen Motor-Betrieb.
Wichtige Punkte, die zu beachten sind!
Bitte beachten Sie die Hinweise im Kapitel "2.3 Typenschild" (Seite 2-11) und Kapitel "3 Installation" (Seite 3-13) der "EC frameless DT Montageanleitung", siehe im Anhang.
Sollte ein "ruhiger", "gleichmässiger" Motor-Betrieb nicht möglich sein oder die Motorsteuerung Fehler melden, überprüfen Sie bitte zunächst die auf Rotor und Stator gelaserte "Produktions-ID und Lauf-Nr." und stellen Sie sicher, dass diese auf Rotor und Stator vollständig identisch sind!
Querverweis:
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.