Wie funktioniert der Temperatursensor PTC des EC 60?
Der eingesetzte PTC (englisch Positive Temperature Coefficient Thermistor) - auch Kaltleiter genannt - ist ein elektrischer Widerstand, der nicht linear von der Temperatur abhängt. Sobald die Temperatur einen bestimmten Wert überschreitet nimmt der Widerstandswert sehr stark zu. Somit kann ein PTC zur Temperaturüberwachung verwendet werden.
Im EC60 ist der PTC an die Wicklung geklebt und misst deren Temperatur. Überschreitet die Wicklungstemperatur einen gewissen Wert (ca. 115°C), steigt der Widerstand des PTC sehr stark an. Eine geeignete Elektronik kann dies auswerten und z.B. den Motorstrom ausschalten, um eine Überhitzung zu vermeiden.
Charakteristik (typisch)

Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.