In der Verordnung über elektrische Niederspannungs-Erzeugnisse wird der Niederspannungsbereich folgendermassen definiert:
- Wechselspannung: 50 bis 1000 VAC
- Gleichspannung: 75 bis 1500 VDC
- darunter liegt der Kleinspannungsbereich
- darüber der Hochspannungsbereich
Im Niederspannungsbereich
- gilt eine Nachweispflicht für elektrische Prüfung
- muss der Prüfbericht in der Regel von einer akkreditierten Prüfstelle ausgestellt sein
- ist die Prüfung des Produkts in der Regel anwendungsspezifisch (z.B. als Ventilatormotor)
Im Kleinspannungsbereich
- dagegen muss keine akkreditierte Prüfung vorliegen.
- Es genügen die Prüfungen, die der Hersteller als wichtig erachtet und selber vornimmt
Die maxon Produkte werden deshalb nur bis ca. 50 VDC Nennspannung spezifiziert, womit man sicher im Kleinspannungsbereich liegt. Damit entfällt eine anwendungsspezifische Prüfung (gemäss Niederspannungsverordnung), die praktisch nicht durchführbar wäre, da die maxon Produkte in sehr unterschiedlichen Geräten eingesetzt werden.
Man beachte dazu auch den Begriff Schutzkleinspannung: "Schutzkleinspannung ist eine Schutzmassnahme, bei der Stromkreise mit Nennspannungen bis 50 V Wechselspannung bzw. 120 V Gleichspannung ungeerdet betrieben werden und die Speisung aus Stromkreisen höherer Spannungen von diesen galvanisch sicher getrennt sind" (VDE 0100 Teil 200, Abs. 11.9) Je nach Zusammenhang werden auch andere Spannungen als Kleinspannungen bezeichnet (z.B. 42VDC, oder 50VDC Leerlaufspannung).
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.