Questions :
- Quelle pourrait être la raison pour laquelle le "Réglage de la régulation" échoue avec un ensemble moteur EC-frameless "DT" et codeur "TSX-MAG", ou pourquoi il n'y a qu'un fonctionnement moteur "bruyant" et "instable" possible ?
Situation :
- La série de moteurs EC-frameless "DT" peut être commandée avec un codeur "TSX-MAG" monté sur le stator en usine. Le rotor et le stator (avec le "TSX-MAG") sont appariés (= soi-disant "jumelés") l'un à l'autre pendant la production.
Causes typiques des échecs :
- Une cause d'erreur courante lors de l'installation de l'EC-frameless (avec TSX-MAG) est que des rotors et stators non appariés sont assemblés en une seule unité sur le terrain. Cela peut se produire si plusieurs moteurs EC-frameless doivent être installés dans la même machine et que les rotors et stators sont mélangés dans le stock ou lorsqu'ils sont livrés à la chaîne de production ou lorsque les deux composants sont assemblés. Cela se produit généralement lorsque plusieurs de ces moteurs sont déballés pour l'assemblage, que tous les rotors et stators sont placés dans la même boîte, et qu'il n'est plus vérifié lors de l'assemblage ultérieur quel rotor et stator vont ensemble. Cela peut conduire à un "Réglage de la régulation" incorrect et à un fonctionnement moteur décevant ou instable.
Points importants à garder à l'esprit :
Veuillez noter les informations de la page 2-11, chapitre "2.3 Nameplate" et page 3-13 "3 Installation" du document "EC frameless DT Installation Manual", voir ci-joint.
Si un fonctionnement moteur "fluide" et stable n'est pas possible ou si le contrôleur de moteur signale même des états d'erreur, veuillez d'abord vérifier le "production ID and consecutive number" gravés au laser sur le rotor et le stator et vous assurer qu'ils sont complètement identiques sur le rotor et le stator !
Référence croisée :
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.