Jürgen Wagenbach
- Gesamtaktivitäten 548
- Letzte Aktivität
- Mitglied seit
- Folge ich 0 Benutzer
- Gefolgt von 2 Benutzer
- Stimmen 2
- Abonnements 408
Beiträge
Neueste Aktivität von Jürgen Wagenbach Nach neuester Aktivität sortieren-
EPOS4 Fehlermeldung 0x5281 "Hardware Incompatibility" - Was ist zu tun?
I.) AusgangslageEine "EPOS4 Compact ..." meldet nach dem Einschalten oder einem Reset dauerhaft oder sporadisch den Fehlercode 0x5281 "Hardware Incompatibility". Was kann die Ursache für den Fehler...
Windows 11: Blockierter Datenaustausch
ThemaDer Datenaustausch über USB zwischen den maxon Steuerungen und der maxon "... Studio" Software für die Konfiguration funktionierte bisher einwandfrei. Nach der Installation von Windows 11 ist ...
PWM Stromrippel, Drehmomentrippel, Rastmoment – Was ist die Ursache?
Thema:Bei der Motorsteuerung und dem Motorbetrieb wird manchmal von Strom- oder Drehmomentwelligkeit bzw. den englischen Begriffen "Current ripple" und "Torque ripple" gesprochen. Was bedeuten all ...
"EPOS4 ... STO" / "Safety Card STO": STO Signal-Sequenz beim Aufstarten
Thema:Das "EPOS4 Module 60/20 STO" (P/N: 894249) und die "EPOS4 Compact 60/20 CAN STO" (P/N 833726) melden einen „STO-Fehler” (0x8A88), obwohl die erforderlichen STO-Signale bereits beim Start ange...
"EPOS4 Module / Compact 60/20": Power & Logic supply
Thema:Ich habe bei der "EPOS4 ... 60/20" die Versorgungsspannung an "Power supply" (X1) angeschlossen, aber die LEDs leuchten nicht und "EPOS Studio" kann mit der EPOS4 ebenfalls keine Verbindung a...
ROS2 - CANopen - EPOS4: Einrichtung & Inbetriebnahme
Diese Informationen und alle Dokumente und die meisten Links stehen nur in Englisch zur Verfügung!Topic:The attached document (and provided links) contain step-by-step instructions for integrating ...
Motion Studio: Wie kann ein Parametersatz der ESCON2 auf dem PC abgespeichert werden?
Thema:Wie kann eine ESCON2 Konfiguration in einer Datei abgespeichert werden?Wo wird die Konfigurationsdatei abgelegt?Lösung:"Upload Parameters" aufrufen:Sobald die Kommunikation mit der ESCON2 auf...
Verschiedene Arten der Wicklungskommutierung von bürstenlosen (= BLDC / EC) Motoren
Frage:Was ist der Unterschied zwischen Block-Kommutierung (Block commutation) und "Sinus-Kommutierung" (Sinusoidal commutation) und "feldorientierter Regelung" (FOC - Field Oriented Control)? Techn...
Motion Studio: Installation ohne Online-Internetzugriff
Thema:Wie kann das "Motion Installer"-Paket, welches für Konfiguration und Test der ESCON2, ESCON notwendig ist, installiert werden, falls kein Online-Internetzugang vorhanden ist oder für die Inst...
ESCON2: Was macht sie so besonders?
ESCON2 und es läuft rundDie neue ESCON2-Baureihe von maxon Servokontrollern mit CANopen und I/O-Kommandierung erreicht mit einem innovativen Verfahren zur Hallsensor-basierenden Drehzahlregelung un...