I.) Ausgangslage
Eine "EPOS4 Compact ..." meldet nach dem Einschalten oder einem Reset dauerhaft oder sporadisch den Fehlercode 0x5281 "Hardware Incompatibility".
- Was kann die Ursache für den Fehlerzustand 0x5281 sein?
- Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um das Problem zu klären und zu beheben?
II.) Technischer Hintergrund:
- Das "EPOS4 Module" (= Basisplatine) der "EPOS4 Compact" erkennt, ob eine passendes "EPOS4 Connector Board" (= Anschlussplatine) montiert ist. Dies geschieht durch die Überprüfung bestimmter Signalpegel beim Start oder nach einem Geräte-Reset.
- Der Fehlercode 0x5281 wird gemeldet, wenn ein Kompatibilitätsproblem zwischen dem "EPOS4 Module" und dem "EPOS4 Connector Board" festgestellt wird, d.h. wenn die erwarteten Signalpegel nicht übereinstimmen.
III.) Typische Ursachen, welche die Fehlermeldung 0x5281 verursachen:
In diesen Fällen tritt typischerweise die Fehlermeldung 0x5281 auf:
- Es ist eine nicht kompatibles "EPOS4 Connector Board" montiert, z.B.
- ... ein "EPOS4 CB 24/1,5 ..." ist auf einem "EPOS4 Module 50/5" montiert
oder - ... ein "EPOS4 CB 50/5 ..." ist auf einem "EPOS4 Module 24/1.5" montiert
- ... ein "EPOS4 CB 24/1,5 ..." ist auf einem "EPOS4 Module 50/5" montiert
- Es ist eine beschädigte oder fehlerhafte Lötstelle, defektes Bauteil oder ein defekter interner Kontakt (= Pin) bei einem Übergangsstecker vorhanden, der die für die Erkennung des "Connector Boards" erforderlichen Signale stört oder unterbricht.
Zusätzliche Anmerkungen:
- In sehr seltenen Fällen wurde beobachtet, dass die Stifte der Steckverbinder zwischen dem unteren "EPOS4 Module" und dem oberen "EPOS4 Connector Board" durch wiederholte Demontage / Montage oder durch eine einmalige ungenaue Ausrichtung bei der Montage beschädigt wurden. Solche beschädigten Steckverbinderstifte können ebenfalls einen dauerhaft vorhandenen Fehlercode 0x5281 verursachen.
- Theoretisch würde auch eine falsche 180°-Ausrichtung einer Platine zu einem 0x5281-Fehlerzustand führen, doch eine derart völlig falsche Montage ist fast unmöglich (oder nur mit grossem Kraftaufwand), da auch eine mechanische Verriegelung vorhanden ist.
IV.) Sonderfall:
Leitfähige Kunststoffabdeckung (März 2025 - April 2026)
Die "EPOS4 Compact 50/5 ..." verfügt über einen Kunststoffdeckel an der Unterseite. Dieser Kunststoffdeckel muss sicherstellen, dass ...
- ... die Bauteile auf der Unterseite des "EPOS4 Module" nicht durch einen metallischen Kontakt (z. B. bei Montage in einem Metallgehäuse oder auf einer leitfähigen Grundplatte) berührt oder kurzgeschlossen werden können.
und - ... die Elektronikkomponenten vor elektrostatischer Entladung (ESD) geschützt werden.
Der Kunststoffdeckel hat typischerweise einen Widerstand von etwa 100 kOhm, um beide Anforderungen zu erfüllen.
IV.1.) Ursache für die Fehlermeldung 0x5281
Während eines begrenzten Produktionszeitraums von März 2025 bis April 2026 wurde ein ungeeignetes Material für die ESD-Schutzabdeckung aus Kunststoff verwendet, dessen Oberflächenwiderstand nicht konstant war und zu niedrig sein konnte.
- Der Widerstand von zwischen März 2025 und April 2026 hergestellten Kunststoffdeckeln kann teilweise zwischen tiefen Werten von 1 kOhm bis 20 kOhm (anstelle von 100 kOhm) schwanken. Der Widerstand hängt auch davon ab, wie nah die beiden Messpunkte beieinander liegen und wie stark die Kontakte in die Oberfläche des Kunststoffs drücken.
- Unter ungünstigen Bedingungen können die Schnappverschlüsse des montierten Kunststoffdeckels eine Verbindung herstellen, die die korrekte Erkennung der Hardwarekonfiguration beim Hochfahren oder nach einem Reset beeinträchtigt.
Der Widerstand des Schnappverschluss, der auf drei Signalstifte drückt, könnte im schlimmsten Fall nur 1 … 20 kOhm betragen. Dies führte dazu, dass ein Signalpegel detektiert wird, welches einem "EPOS4 CB 24/1.5" entspricht, obwohl korrekterweise ein "EPOS4 CB 50/5 ..." installiert ist. Die EPOS4 meldet in diesem Zustand den Fehler 0x5281 "Hardware Incompatibility" aufgrund des falschen Signals und der irreführenden Informationen zum "Connector Board". - Es ist auch möglich, dass der Schnappvershluss mit geringem Widerstand die interne EtherCAT-Kommunikation stört, die über die berührten Lötstellen führt (im Fall eines "EPOS4 CB ... EtherCAT"). Es wurden bisher jedoch keine derartigen EtherCAT-Probleme beobachtet.
IV.2.) Sicherheitsaspekte des Fehlercodes 0x5281
Im Falle des Fehlerzustands 0x5281 ist die Inbetriebnahme und der Betrieb der EPOS4 technisch unmöglich, d. h. diese befindet sich in einem gesperrten Zustand des Reglers und der Leistungsendstufe.
IV.3.) Stand der Produktion und Lieferung des Kunststoffdeckels
Das Material des Kunststoffdeckels (mit möglicherweise geringer Widerstandsfähigkeit) wurde ausschließlich für die Produkttypen "EPOS4 Compact 50/5 ..." und "EPOS4 Compact 24/1.5 ..." verwendet, die zwischen März 2025 und April 2026 produziert wurden. Der Fehlercode und die falsche Hardware-Erkennung können nur bei einer „EPOS4 Compact 50/5 CAN“, Art.-Nr. 541718 auftreten (nicht jedoch bei einer "EPOS4 Compact 24/1.5 CAN", Art.-Nr. 546714).
maxon hat im April 2026 umgehend reagiert und alle Lieferungen eingestellt. Seit Mai 2026 wird eine neue, verbesserte Kunststoffabdeckung verwendet. Die "alte" Kunststoffabdeckung wurde bei allen vorrätigen Geräten und allen zurückgesandten "EPOS4 Compact 50/5 ..." durch die neue ersetzt.
IV.4.) Mögliche Massnahmen im Falle der 0x5281 Fehlermeldung
IV.4.a) Mögliche Massnahme vor Ort: Abschneiden der Schnappverschlüsse
Falls eine schnelle Lösung vor Ort erforderlich ist, können Anwender die Schnappverschlüsse des Kunststoffdeckels manuell mit einem geeigneten Schneidwerkzeug entfernen.
Wichtig:
Wenn die Schnappverschlüsse abgetrennt werden, ist der Kunststoffdeckel nicht mehr fest mit dem "EPOS Module" verbunden. Es ist dann eine andere Art der Befestigungsart notwendig:
-
Schraubverbindung
Normalerweise wird die "EPOS4 Compact ..." durch zwei Schrauben am Montageort befestigt. Es sind hierzu Bohrungen in der Platine und dem Kunststoffdeckel vorhanden. Eine solche Schraubverbindung sichert ebenfalls den Kunststoffdeckel auf dem EPOS4 Module".
oder -
Klebverbindung
Falls eine mechanische Befestigung mit der mitgelieferten Schraubverbindung nicht möglich ist, kann der Kunststoffdeckel auch auf die Unterseite des "EPOS4 Module" geklebt werden.
Zu beachten:- Der verwendete Klebstoff darf unter keinen Umständen leitfähig sein.
- Das Verkleben macht Reparaturen oder spätere Analysen unmöglich; daher empfiehlt maxon diese Methode im Allgemeinen nicht.
IV.4.b) Vorgehensweise von maxon im Falle einer Rücksendung
Sie können eine EPOS4, die den Fehlerstatus 0x5281 meldet, gerne zurücksenden.
Im Falle einer Rücksendung ...
- ... wird die Kunststoffabdeckung durch eine aus einem anderen Kunststofftyp ersetzt.
- Es wird überprüft und sichergestellt, dass keine weiteren Hardwareprobleme vorliegen
(z. B. beschädigte oder defekte Komponenten, fehlerhafte Lötstellen, fehlerhafte Anschlussstifte, etc.) - Die EPOS4 wird anschließend erneut vollständig getestet und befindet sich in einwandfreiem Zustand.
Wir bedauern etwaige Unannehmlichkeiten, die entstanden sein könnten. Die aufgeführten Informationen sollen Ihnen bei der Beurteilung helfen und können dazu beitragen, das beobachtete Verhalten zu beheben.
Für weitere Fragen zu Ihrer spezifischen Anwendung und Ihren Anforderungen stehen Ihnen die lokalen Vertriebsorganisationen von maxon oder das globale Support-Team von maxon gerne zur Verfügung.
- Verwenden Sie das Kontaktformular des globalen maxon Supports:
https://support.maxongroup.com -> Anfrage einreichen - Senden Sie ein e-mail an support@maxongroup.com
Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme und Verständnis.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.