Thema:
Wie exportiert man die Parameter-Einstellungen und Konfiguration einer EPOS4, EPOS2 oder EPOS?
Ausgangslage:
Falls Sie die Konfiguration einer EPOS4 (oder EPOS2, EPOS) ...
-
... auslesen und auf eine andere Steuerung kopieren wollen,
-
... als Teil der Anlagen-/Systemdokumentation ablegen wollen,
-
... für den Support als Bestandteil der Systeminformation benötigen,
so steht hierfür mit dem "Parameter Export/Import" Wizard von EPOS Studio eine einfache Möglichkeit zur Verfügung.
Lösung:
Mit dem "Parameter Export/Import" Wizard kann die sogenannte *.dcf Konfigurationsdatei aus der Steuerung exportiert (d.h. ausgelesen) werden und bei Bedarf auch wieder in eine Steuerung importiert (d.h. eingelesen) werden.
Die *.dcf Konfigurationsdatei enthält eine Summe an wichtigen Informationen im Support-Fall. Diese Informationen umfassen den konkreten Produkttyp, die installierte Firmware-Version, sowie die aktuellen Einstellungen aller Parameter. Das Exportieren dieser Datei ist schneller und enthält umfassendere Informationen als das textliche Dokumentieren oder Erstellen von Screenshots einzelner Einstellungen.
Die *.dcf Konfigurationsdatei ist ideal als Bestandteil der Anlagen- und Systemdokumentation geeignet und enthält die wesentlichen Informationen bei Rückfragen an den Support.
Gehen Sie einfach wie folgt vor um die *.dcf Konfigurationsdatei auszulesen:
- Öffnen Sie "EPOS Studio".
- Öffnen Sie den Abschnitt "Communication".
- Bauen Sie die Verbindung mit Ihrer EPOS4 (oder EPOS2, EPOS) auf.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre EPOS4.
- Klicken Sie auf "Wizards" und dann auf "Parameter Export/Import".
- Klicken Sie auf "Export Parameters to File"
und wählen Sie das Zielverzeichnis, sowie den gewünschten Dateinamen.
Von maxon steht ebenfalls ein (englisch-sprachiges) Trainingsvideo zu dem EPOS Parameter-Export / -Import zur Verfügung:
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.