Thema:
- Wie kann eine ESCON2 Konfiguration in einer Datei abgespeichert werden?
- Wo wird die Konfigurationsdatei abgelegt?
Lösung:
"Upload Parameters" aufrufen:
Sobald die Kommunikation mit der ESCON2 aufgebaut ist, erscheint diese als Zweig des "Drive Systems" in der "Logical" und "Physical" Sicht des "Workspace":
Wählen Sie "Upload Parameters" in einer der beiden Workspace Ansichten durch einen Rechtsklick auf den ESCON2 Zweig:
ACHTUNG:
Beachten Sie die korrekte Bedeutung und Funktion der Begriffe "Upload Parameters" und "Download Parameters". Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Wahl treffen. In Ihrem Fall, wo die Parameter in einer PC-Datei abgespeichert werden sollen, muss "Upload Parameters" gewählt werden!
- "Upload Parameters": ESCON2 -> PC
"Upload Parameters" bedeutet, dass die Konfiguration der ESCON2 ausgelesen (= uploaded) und in eine sogenannte *.dcf Konfigurationsdatei auf dem PC geschrieben wird. "Upload Parameters" muss verwendet werden um die Konfiguration einer ESCON2 auf einem PC zu speichern und zu dokumentieren. Das maxon Support Team frägt meist nach der *.dcf Konfigurationsdatei falls Sie Unterstützung benötigen. - "Download Parameters": PC -> ESCON2
"Download Parameters" bedeutet, dass der Inhalt einer *.dcf Konfigurationsdatei (welche früher erstellt wurde) in den ESCON2 Speicher kopiert (= downloaded) wird, d.h. die Konfiguration in der ESCON2 wird mit dem Inhalt der Datei überschrieben. "Download Parameters" kann benutzt werden um eine früher als Datei abgespeicherte Konfiguration auf eine oder mehrere ESCON2 zu kopieren damit alle einheitlich konfiguriert sind.
Festlegen des Dateinamens und Starten desUpload:
Geben Sie den gewünschten Namen für die Parameterdatei ein. Die Erweiterung .dcf wird automatisch beim Upload angefügt und muss nicht mit eingegeben werden. Klicken Sie die "Upload" Taste um das Auslesen und Abspeichern zu starten.
Warten Sie bis der "Upload" beendet ist und drücken Sie dann die "Finish" Taste:
Öffnen des Ablageorts mit den "File Explorer":
Die hochgeladene (= uploaded) Konfigurationsdatei ist in der "Logic" View des Workspace unter "Parameter Sets" eingetragen. Führen Sie einen Rechts-Klick auf den Namen der Parameterdatei aus und wählen Sie "Open in File Explorer" damit das PC-Verzeichnis geöffnet wird, wo die Datei abgelegt ist.
Aus diesem Verzeichnis können Sie die Datei bei Bedarf kopieren oder auch einer Support-Anfrage anhängen:
ACHTUNG:
Verschieben oder Löschen Sie die *.dcf Datei in dem Verzeichnis nicht! Motion Studio kann die Datei dann nicht mehr finden und in als "Parameter Set" in dem Workspace anzeigen.
Ergänzende Tipps:
Konfiguration des Ablagepfads:
Der standardmässig verwendete Pfad für Projektverzeichnisse und Konfigurationsdateien kann über Motion Studio's Menüpunkt "Options / Application" konfiguriert werden:
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.