Das ESCON Studio bietet die Funktion des sogenannten "Virtueller Kontroller" erlaubt es Konfigurationseinstellungen (* .edc Datei) zu öffnen, zu prüfen oder zu ändern, auch wenn kein physisches ESCON-Gerät angeschlossen ist.
Aktivierung des Virtuellen Kontrollers
Die "Virtuellen Controller" sind in der Standardkonfiguration des ESCON Studio NICHT aktiviert. Unter dem ESCON Studio-Menüpunkt "Datei -> Optionen -> Virtueller Kontroller" kann die entsprechende Einstellung vorgenommen werden.
Die "Virtuellen Controller" werden durch anwählen des Kontrollkästchens "Nach virtuellen Kontrollern suchen" und klicken auf den Knopf "OK" aktiviert. Wenn dieses Kontrollkästchen angewählt ist, werden alle "Virtuellen Controller" entsprechend der jeweiligen ESCON Produkte installiert.
Auswahl eines virtuellen Controllers
Der zu verwendende "Virtuelle Kontroller" wird über das Aufklappmenü "Aktiver Kontroller" ausgewählt. Es ist fast dasselbe wie die Auswahl eines echten Kontrollers. Die "Virtuellen Kontroller" sind im Aufklappmenü durch die Endung "... - IPC*" (statt "... - USB") markiert.
Sobald ein Kontroller ausgewählt wird, passt sich das ESCON Studio an die Eigenschaften dieses spezifischen Kontrollers an. Es ist möglich, eine *.edc Parameter Datei herunterzuladen, die Parameter zu prüfen und zu ändern (z. B. mit dem "Startup-Assistent" - oder "Parameter" Werkzeug) und die Konfiguration erneut in eine *.edc Datei hochzuladen.
Anmerkung
Ist im ESCON Studio ein "Virtual Controller" ausgewählt, wird die Fehlermeldung "Fehler Vcc Unterspannung" dauernd angezeigt. Sie kann nicht gelöscht werden, da keine physische ESCON angeschlossen und keine Versorgungsspannung vorhanden ist.
Falls eine physische ESCON am USB Anschluss angeschlossen ist und ein Motor ansteuert werden soll, muss auch diese (gekennzeichnet durch "... - USB") als "Aktiver Kontroller" ausgewählt werden.
Das PDF-Dokument mit Screenshots im Anhang oder das Video Tutorial "ESCON Studio: Optionen" zeigen die ESCON Studio-Konfigurationseinstellungen für die Aktivierung des "Virtuellen Kontroller".
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.