Thema:
Wie exportiert man die Parameter-Einstellungen einer ESCON?
Ausgangslage:
Falls Sie die Konfiguration einer ESCON ...
- ... auslesen und auf eine andere ESCON kopieren wollen,
- ... als Teil der Anlagen-/Systemdokumentation ablegen wollen,
- ... für den Support als Bestandteil der Systeminformation benötigen
so kann mit dem Menüpunkt "Datei / Parameter hochladen" sehr einfach die Konfiguration ausgelesen werden und in einer Datei abgespeichert werden.
Lösung:
Der Menüpunkt "Datei / Parameter hochladen" exportiert (d.h. ESCON -> PC) die aktuellen Konfigurationseinstellungen in eine sogenannte *.edc Datei. Mit einer solchen *.edc Datei können die Konfigurationseinstellungen mit dem Menüpunkt "Datei / Parameter herunterladen" (PC -> ESCON) in eine andere ESCON eingelesen werden.
Die *.edc Konfigurationsdatei enthält eine Summe an wichtigen Informationen im Support-Fall. Diese Informationen umfassen den konkreten Produkttyp, die installierte Firmware-Version, sowie die aktuellen Einstellungen aller Parameter. Das Exportieren dieser Datei ist schneller und enthält umfassendere Informationen als das textliche Dokumentieren oder Erstellen von Screenshots einzelner Einstellungen.
Die *.dcf Konfigurationsdatei ist ideal als Bestandteil der Anlagen- und Systemdokumentation geeignet und enthält die wesentlichen Informationen bei Rückfragen an den Support.
Klicken Sie einfach den Menüpunkt "Datei / Parameter hochladen" (ESCON -> PC) an um die Datei auszulesen. In dem Datei-Dialog können Sie das gewünschte Verzeichnis und den Dateinamen festlegen.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.