2. Technischer Support
  3. Motorregelung (ganz allgemein)

Motorregelung (ganz allgemein)

  • Welche Versorgungsspannung ist bei einer Steuerung erforderlich?
  • PWM Stromrippel, Drehmomentrippel, Rastmoment – Was ist die Ursache?
  • Was ist die Bedeutung von STO?
  • Warum kann der Einsatz einer Motorsteuerung auch bei einem DC-Motor von Vorteil sein?
  • PWM, PWM-Typ (2-Punkt, 3-Punkt), Stromrippel, Motorerwärmung
  • Drehzahlmessung und Genauigkeit der Drehzahlregelung
  • Motorsteuerung: Eingangsstrom, Motorstrom, Leistungswandler
  • PWM Leistungsendstufen: Stromrippel & Motor-Drossel
  • Datenschutz
  • Rechtliche Hinweise
  • AGB
  • Impressum

© 2026 maxon. All rights reserved.