Thema:
- Wie muss ein externes Potentiometer an die ESCON zur Sollwert-Vorgabe angeschlossen werden?
- Wie muss die ESCON bei Verwendung eines externen Potentiometers konfiguriert werden?
Lösung:
Die ESCON-Servokontroller können mit einer analogen oder PWM Sollwert-Vorgabe angesteuert wreden. Die analoge Sollwert-Vorgabe kann dabei direkt als analoge Spannung (z.B. von einem analogen Ausgang einer SPS) oder über einen externen oder internen Potentiometer erfolgen.
Verdrahtung eines externen Potentiometers zur Sollwert-Vorgabe:
Ein externes Potentiometer kann wie in der folgenden Darstellung gezeigt an den Analog-Eingang der ESCON angeschlossen werden:

Wichtig:
- Es wird empfohlen ein Potentiometer mit 10 kOhm zu verwenden.
- Potentiometer mit weniger als 4.7 kOhm sollten nicht verwendet, da diese zu einer zu hohen Belastung des 5V-Ausgangs führen können von dem ebenfalls andere Verbraucher (Encoder, Hallsensoren, I/Os) intern gespiesen werden.
Anmerkung:
- Die Spannung am Analog-Eingang der ESCON kann mit der Verdrahtung und Speisung des externen Potentiometers gemäss der obigen Zeichnung im Bereich von 0 ... 5V eingestellt werden.
- Der Spannungsbereich des Potentiometers von 0 bis 5V muss dem zu kommandierenden Motorstrombereich (bei einer Stromregelung) bzw. dem benötigen Motordrehzahlbereich (bei einer Drehzahlregelung) zugeordnet werden.
Konfiguration der ESCON Sollwert-Vorgabe:
Mit dem ESCON Studio Startup-Assistenten muss die Sollwert-Vorgabe konfiguriert werden. Im Dialogfenster "Sollwert" des Startup-Assistenten sind hierbei die folgenden Einstellungen vorzunehmen:
- Art des Sollwerts:
Bei Nutzung eines externen Potentiometers muss die Einstellung "Analoger Sollwert" ausgewählt werden. - Skalierung des Sollwertbereichs:
Dem Spannungsbereich des Sollwert-Signals muss der entsprechende Motorstrombereich (bei einer Stromregelung) bzw. der Drehzahlbereich (bei einer Drehzahlregelung) zugeordnet werden.
Nachfolgend finden sich 3 Konfigurationsbeispiele für die uni- oder bidirektionale Sollwert-Vorgabe mittels eines externen Potentiometers.
Beispiel 1: Unidirektionaler Drehzahlbereich
Anforderung:
Die Drehzahl soll mit einem externen Potentiometer in dem folgenden Bereich vorgegeben werden:
0 bis 8000 U/Min
Konfiguration:
Beispiel 2: Bidirektionaler Drehzahlbereich
Anforderung:
Die Drehzahl soll mit einem externen Potentiometer in dem folgenden Bereich vorgegeben werden:
-8000 bis 8000 U/Min
Konfiguration:
Beispiel 3: Vorgabe der Drehrichtung mittels eines digitalen Eingangs
Anforderung:
Die Drehzahl soll mit einem externen Potentiometer in dem folgenden Bereich vorgegeben werden:
0 bis 8000 U/Min
Die Drehrichtung soll über einen digitalen Eingang angewählt werden.
Konfiguration:

Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.