Thema:
- EPOS, ESCON: Wie können Kählig-Motoren mit der ESCON/EPOS betrieben werden?
Lösung:
Kählig bürstenlose DC Motoren unterscheiden sich in der Drehrichtung und in der Hallsensorpolarität von maxon EC-Motoren. Es müssen deshalb spezielle Einstellungen vorgenommen werden. Die Anschlussbelegung bleibt dabei unverändert.
Anschlussbelegung:
- Es ist darauf zu achten, dass die Definition der Anschlussbelegung korrekt ist.
Kählig Bezeichnung maxon Bezeichnung Phase 1
Motor winding 1 Phase 2
Motor winging 2 Phase 3
Motor winding 3 *Hall 1
Hall sensor 1 *Hall 2
Hall sensor 2 *Hall 3
Hall sensor 3 +5V to +24V
+5 VDC Ground
GND
*Hall 1,2,3:
Aufgrund der invertierten Hallsensor Signale vom Kählig Motor müssen diese per "Startup Wizard" vom EPOS/ESCON Studio invertiert werden.
Parameter-Konfiguration der Steuerung:
ESCON Studio's und EPOS Studio's "Startup Wizard":
- Motor-Daten / Polpaarzahl (bzw. Number of pole pairs) = typ. 2
Hinweis:
Der Wert von 2 ist typisch für die Kaehlig Motoren. Bitte überprüfen Sie die korrekte Polpaar-Zahl für Ihren verwendeten Motor anhand des Datenblatts oder fragen Sie bei Kaehlig an, falls Sie unsicher sind.
Polzahl <-> Polpaarzahl?
Es ist zu beachten, dass die Polpaarzahl eingegeben werden muss. Teilweise wird in Motor-Datenblättern die Polzahl spezifiziert. Die Polzahl muss durch 2 geteilt werden um die Polpaarzahl zu erhalten.
Hinweis:
Die Polpaarzahl kann auch mit der "Diagnose" Funktion von ESCON Studio ermittelt werden. -
Sensor / "Polarität der Hallsensoren": Invertiert
Die Polarität der Hallsensoren muss in dem entspechenden Konfigurations-Dialog als "Invertiert" markiert werden. -
Bitte stellen Sie sicher, dass alle anderen Motor-, Encoder- und Systemdaten korrekt konfiguriert sind basierend auf den entsprechenden Angaben in den Datenblättern der Hersteller, den Systemgrenzen und den Anwendungsanforderungen.
Spezifische Konfigurationen mit ESCON Studio's "Parameter" Werkzeug:
- Motor-Daten / Motor-Polarität muss auf den Wert = 1 gesetzt werden.
Anmerkungen:- Der Parameter "Motor-Daten" ist nur in der Benutzerebene "Expert" zugänglich.
(Konfiguration der Benutzerebene: siehe Datei / Optionen / Erweitert) - Rechtsklick in die Parameter (nachdem der Wert auf [1] gesetzt wude).
- "Parameter speichern" ausführen.
- Der Parameter "Motor-Daten" ist nur in der Benutzerebene "Expert" zugänglich.
Spezifische Konfigurationen mit EPOS Studio's "Object Dictionary" Tool:
-
EPOS2:
-
Achsenpolarität invertieren durch das Setzen des Bit 8 des Objekts 0x2008/00:
Bit 8 = 1 => xxxx xxx1 xxxx xxxx
Falls keines der anderen Bits bei der aktuellen Konfiguration gesetzt ist (d.h. der aktuelle Objektinhalt = 0 ist), kann ein Wert von 256 [dez.] bzw. 0x0100 in das Objekt 0x2008/00 eingetragen werden um das Bit 8 zu setzen. -
Rechtsklick in das Object-Dictionary.
-
Auswahl von "Save all parameters" zum Speichern der geänderten Konfiguration.
-
-
EPOS4:
-
Achsenpolarität invertieren durch das Setzen des Bit 0 des Objekts 0x3000/04:
Bit 0 = 1 => xxxx xxxx xxxx xxx1
Falls keines der anderen Bits bei der aktuellen Konfiguration gesetzt ist (d.h. der aktuelle Objektinhalt = 0 ist), kann ein Wert von 1 [dez.] bzw. 0x0001 in das Objekt 0x3000/04 eingetragen werden um das Bit 0 zu setzen. -
Rechtsklick in das Object-Dictionary.
-
Auswahl von "Save all parameters" zum Speichern der geänderten Konfiguration.
-
Abschliessende Aktion nach der Konfiguration:
- EPOS Studio's "Regulation Tuning" ausführen.
Zusammenfassung:
Bürstenlose DC Motoren von Kaehlig können mit maxon's EPOS oder ESCON Steuerungen betrieben werden. Es müssen hierzu nur die folgenden Punkte beachtet werden:
- Die Motorwicklungen und Hallsensoren korrekt zugeordnet anschliessen.
- Die Polpaar-Zahl korrekt (typ. = 2) konfigurieren.
- Die "Hallsensor Polarität" als invertiert konfigurieren.
- Die "Achspolarität" als invertiert konfigurieren.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.