Thema:
- Was bedeutet die "UL File Number"?
- Wo findet sich die "UL File Number" in maxon Dokumentationen?
Lösung:
Die Abkürzung UL steht für "Underwriter Laboratories". Es handelt es sich hierbei um eine amerikanische Zertifizierungsbehörde. Die UL Prüfung ist notwendig für (fertige) Geräte und Maschinen, die nach Amerika importiert und in dem amerikanischen Markt in den Verkehr gebracht werden.
maxon Steuerungen sind in der Regel nicht UL zertifiziert, aber nutzen unbestückte Platinen (= Leiterplatten, PCB), die durch den Hersteller UL-zertifiziert wurden.
Die sogenannte "UL File Number" der unbestückten Platine wird in dem Kapitel "Normen" (bzw. "Standards") der Geräte-Referenz (= "Hardware Reference") der meisten maxon Steuerungen angegeben.
Die "UL File Number" (z.B. E207844) ist nicht die Nummer eines UL-Standards, sondern eine Art Registrationsnummer, welche für ein konkretes Produkt oder Komponente durch UL auf Basis einer erfolgreichen UL-Prüfung zugeteilt wird. Die "UL File Number" einer unbestückten Platine, welche in den maxon Geräte-Referenzen aufgeführt ist, bezieht sich auf das PCB Material und dessen Hersteller. Die "UL File Number" bedeutet, dass der Hersteller der unbestückten Platine die Zertifizierung durch UL erfolgreich ausgeführt hat (und dies auch durch eine UL-Zertifizierungsstelle regelmässig in der Produktion überwacht wird).
UL unterhält eine Datenbank aller "UL File Numbers". Auf die Informationen zu jeder "UL File Number" kann über diese Datenbank zugegriffen werden. Es muss hierzu ein UL Benutzerkonto erstellt werden um Zugriff auf die Datenbank zu erhalten.
Das "Datenblatt" (früher "Yellow card" genannt) einer konkreten "UL File Number" enthält Informationen zu dem Hersteller, dem Produkt und den erfüllten UL-Standards.
maxon spezifiziert für alle Bestückungspartner, dass das verwendete Platinen-Material den "UL94 V-0" Standard erfüllen muss. Die unbestückten Platinen, welche mit einer "UL File Number" in der Geräte-Referenz der maxon Steuerungen angegeben sind, entsprechen somit mindestens dem "UL94 V-0" Standard.
Allgemeine Informationen zu den UL94 Standards können auch in Wikipedia gefunden werden:
Falls detaillierte Informationen zu einer "UL File Number" benötigt werden, so kann die Abfrage über die UL Datenbank erfolgen (auf Basis der weiter oben genannten Links).
Anmerkung:
- Die "UL File Number" gilt für den Platinen-Hersteller und das verwendete Platinen-Material und ist somit für verschiedene Produktvarianten (= maxon Steuerungen) unterschiedlich.
- In den Geräte-Referenzen der maxon Steuerungen sind eventuell mehrere "UL File Number" aufgeführt. Dies ist der Fall, falls eine Steuerung aus verschiedenen Platinen besteht oder diese bei verschiedenen Herstellern (= "Second Source") bezogen werden.
Querverweis:
In den folgenden Support Center Dokumenten finden sich weitere Informationen rund um das Thema UL und Normen:
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.