Thema:
Wo findem sich Handbücher, technische Spezifikation, CAD Dateien, Software Pakete und Libraries der maxon Steuerungen?
Ausgangssituation:
maxon stellt eine Vielzahl an Informationen und Dokumentationen für die einzelnen Porduktreihen an Steuerungen zur Verfügung. Falls Sie sich für ein Produkt interessieren oder das Produkt bereits einsetzen, sind diese Dokumentationen eine wichtige Informationsquelle und die Software-Pakete für die Erstinbetriebnahme ein notwendiges Hilfsmittel.
Lösung:
Falls Sie bereits das Software-Paket Ihrer Steuerung installiert habe, finden sich die meisten Dokumentationen (ausser der CAD Dateien) auf Ihrem lokalen PC-Laufwerk. Die Dokumente finden Sie in den entsprechenden Unterverzeichnisse an diesen Standard Ablageorten abhängig von der eingesetzten Produktreihe und dem zugehörigen Software-Paket:
-
IDX, EPOS4, EPOS3, EPOS2, EPOS2 P, EPOS, EPOS P, MCD, MCD P:
- Software-Paket: EPOS Studio
- Installationsverzeichnis:
C:\Program Files (x86)\maxon motor ag\EPOS IDX
-
ESCON:
- Software-Paket: ESCON Studio
- Installationsverzeichnis:
C:\Program Files (x86)\maxon motor ag\ESCON Servo Controller
-
MAXPOS:
- Software-Paket: MAXPOS Studio
- Installationsverzeichnis:
C:\Program Files (x86)\maxon motor ag\MAXPOS Positioning Controller
Die CAD Dateien sind nur über die entsprechende maxon Produkt-Website verfügbar. Im "Downloads"-Bereich der Produkt-Website finden sich auch alle Handbücher, Software Pakete, CAD Dateien, and meristens auch Videos.
- Öffnen Sie Ihre lokale maxon website (z.B. www.maxongroup.de) oder die globale maxon website www.maxongroup.com.
- Tippen Sie die Artikelnummer oder die Produktbezeichnung der von Ihnen eingesetzten Steuerung in das Suchfeld ein, z.B. 546047 im Falle einer "EPOS4 50/5":
- Klicken Sie auf die gewünschte Steuerung:
Im Download Tab finden sich verschiedene Unterbereiche: - Klicken Sie bei allen Tabs (d.h. auch bei "Spezifikation" und "Videos") auf das "Pfeil nach unten" Symbol um die komplette Liste der verfügbaren Downloads aller Katalogseiten, Software-Pakete und Handbücher (bzw. spezifizierte Daten und Videos) anzuzeigen!
- Für die Installation des kompletten Software-Pakets und aller Handbücher muss das "Setup ...." Paket (d.h. "Setup EPOS" bzw. "Setup ESCON") auf dem "Downloads"-Tab heruntergeladen und ausgewählt werden:
Bei der Installation des "Setup ..." Pakets wird automatisch die "... Studio" Software, die Handbücher für jede Steuerung der Baureihe, und alle Firmware-Dateien auf dem lokalen PC installiert. Es ist nicht notwendig einzelne Handbücher oder Firmware-Dateien separat herunterzuladen. Nach der Installation des "Setup ..." Pakets findet sich die Baumstruktur für die entsprechende Produktlinie (z.B. "EPOS IDX", "ESCON", ...) hier:
C:\Program Files (x86)\maxon motor ag
Wichtig:
- Nur durch die Installation des aktuellen "Setup ..." Pakets ist sichergestellt, dass die "... Studio" Software, Handbücher und Firmware-Dateien aktuell sind und gegenseitig einen zusammengehörenden "kompatiblen" Versionsstand aufweisen.
Achtung:
Es wird abgeraten nur Firmware-Dateien aus dem "Downloads" Bereich herunterzuladen und in alte System-Umgebungen einzukopieren. Es besteht hierbei die Gefahr, dass die Funktionalität einer vorhandenen alten "... Studio" Installation nicht mit der Funktionalität der neuen Firmware-Datei übereinstimmt und hierdurch gewisse Steuerungsfunktionen nicht korrekt zur Verfügung stehen. Der "Startup" Wizard stellt bei einer veralteten "... Studio" Software-Version dabei nicht alle Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung oder das "Regulation Tuning" führt zu keinen optimalen Ergebnissen. - Bitte beachten Sie, dass die "Hardware Referenz" und die CAD Dateien nur für das jeweilig gewählte Produkt gültig sind. Falls Sie an den technischen Daten, Steckerbelegungen und erfüllte Normen oder CAD Dateien interessiert sind, achten Sie bitte darauf die entsprechende Produkt-Website und das entsprechende Handbuch oder Datei passend zu Ihrem konkreten Produkt geöffnet zu haben.
- Die "Firmware Spezifikation", "Application Notes", und Software-Pakete sind immer gemeinsam für alle Produkte einer Produktreihe gültig (z.B. für alle ESCON oder alle EPOS4).
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.