Thema:
- Welche Standards und Normen werden von maxon Steuerungen erfüllt?
Lösung:
maxon Steuerungen werden auf Basis der aktuellen gültigen und relevanten Normen entwickelt.
Die Übersicht der erfüllten Normen findet sich jeweils in dem Kapitel "Specification / Standards" (bzw. in deutschen Handbüchern unter dem Kapitel "Spezifikationen / Normen") der zum Profukt zugehörigen "Hardware Reference" (deutsch: "Geräte-Referenz"). Dieses Kapitel enthält die komplette Liste aller erfüllten Normen und der angewandten Testbedingungen.
Es werden Normen zu den folgenden Punkten aufgelistet:
- EMV: Störfestigkeit
- EMV: Störaussendung
- Vibrationen
- Sicherheitsnormen (UL)
- Zuverlässigkeit (MTBF)
Alle "Hardware Referenzen" einer Steuerungsbaureihe werden bei der Installation des zugehörigen PC-Software Pakets (z.B. "EPOS Studio", "ESCON Studio", oder "MAXPOS Studio") ebenfalls automatisch auf dem lokalen Laufwerk installiert.
Die "Hardware Reference" bzw. "Geräte-Referenz" (wie auch alle anderen Handbücher) können ebenfalls von jeder weltweiten maxon website auf der entsprechenden Produktseite heruntergeladen werden:
- Geben Sie die Produktbezeichnung (z.B. "EPOS4 50/5") oder die Artikelnummer (z.B. 546047) in das Suchfeld auf der maxon Website ein.
- Klicken Sie auf das Produkt.
- Auf dem "Downloads" Reiter findet sich durch Anklicken der Icons neben "Handbücher" und der gewünschten Sprache (z.B. "English") eine komplette Liste der verfügbaren Handbücher.
Im Falle einer "EPOS4 50/5" sieht die Produktseite und Liste mit Handbüchern wie folgt aus:
Die "EPOS4 50/5 Hardware Reference" (welche nur in Englisch verfügbar ist) enthält zum Beispiel die folgenden Informationen im Kapitel "Specifications / Standards":

Hinweis:
Bei deutschsprachigen Handbüchern (wie zum Beispiel bei der ESCON Baureihe) ist die "Hardware Reference" als "Geräte-Referenz" bezeichnet und das Kapitel
"Specifications / Standards" trägt die Bezeichnung "Spezifikationen / Normen".
WICHTIG:
Die Angaben im Handbuch gelten jeweils nur für die entsprechende Produktvariante!
Falls Sie eine andere Produktvariante (z.B. "EPOS4 Module 50/5" anstatt "EPOS4 50/5") im Einsatz haben, beachten Sie bitte die Angaben in der zu dieser Produktvariante zugehörigen "Geräte-Referenz". Überprüfen Sie, dass die Bestellnummer auf der Titelseite der "Geräte-Referenz" mit der Artikelnummer auf Ihrem Produkt übereinstimmt.
Querverweis:
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.