Sujet :
- Que faut-il vérifier lors de l'installation d'"EPOS Studio" ?
Situation :
Si vous avez installé "EPOS Studio" et que vous voulez ouvrir un projet ou vous connecter à un "EPOS", "EPOS P" ou "MCD", il se peut que ces lignes de produits ne soient pas disponibles par la sélection ou qu'elles ne soient pas accessibles.
Solution :
Le "EPOS Studio Setup" n'installe que les fonctions logicielles, les paramètres et les manuels requis pour les lignes de produits les plus récentes. Les composants logiciels et les manuels des lignes de produits abandonnées (par exemple "EPOS" ou "EPOS P") ne sont plus installés automatiquement. Si vous utilisez encore un tel produit, vous devez veiller à ce que la branche d'installation correspondante soit également sélectionnée pour l'installation. Il est possible de redémarrer le "EPOS Studio Setup" pour installer les fonctionnalités manquantes même ultérieurement.
Veuillez vous assurer que les composants logiciels et les manuels de toutes les lignes de produits que vous utilisez sont effectivement installés. Veuillez sélectionner les lignes de produits nécessaires par le biais de la sélection "Custom Setup" de la configuration d'"EPOS Studio Setup".
Remarque importante :
- Si vous utilisez un "MCD", vous devez installer la branche "EPOS" !
- Si vous utilisez un "MCD P", vous devez installer la branche "EPOS P" !
Branche d'installation par défaut :
C:\Program Files (x86)\maxon motor ag\EPOS Positioning Controller
Vous trouverez dans ce chemin d'installation tous les manuels de matériel, de micrologiciel et de logiciel des lignes de produits sélectionnées, ainsi que le fichier EposCmd.DLL et des exemples de code pour différents systèmes d'exploitation et langages de programmation.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.