Sujet :
Comment exporter les paramètres et les informations de configuration d'un EPOS4, EPOS2 ou EPOS ?
Situation :
Si vous souhaitez ...
-
... copier la configuration d'un EPOS4 (ou EPOS2, EPOS) vers un autre,
-
... enregistrer la configuration comme partie de la documentation de votre machine ou système,
-
... fournir le fichier de configuration dans le cadre des informations requises par le support,
ceci peut être fait facilement par la fonction "Parameter Export/Import" de l'EPOS Studio.
Solution :
La fonctionnalité "Parameter Export/Import" exporte le fichier de configuration *.dcf du contrôleur et peut également importer ce fichier vers un autre contrôleur si nécessaire.
Le fichier de configuration *.dcf contient beaucoup d'informations en cas de demande d'assistance. Il contient des informations sur le contrôleur concret, la version du firmware et les valeurs réelles de tous les paramètres présents dans ce fichier. Il est plus efficace et plus complet d'exporter le fichier au lieu de noter ou de faire des captures d'écran des paramètres de configuration.
Le fichier *.dcf est une solution parfaite pour être utilisé comme partie de la documentation d'une machine ou d'un système et est d'une grande aide en cas de demande de support.
Veuillez exécuter les étapes suivantes pour exporter le fichier de configuration *.dcf :
- Ouvrez "EPOS Studio".
- Ouvrez la section "Communication".
- blissez la connexion avec votre EPOS4 (or EPOS2, EPOS).
- Clique droit de la souris sur votre EPOS4 (or EPOS2, EPOS).
- Cliquez sur "Wizards" puis "Parameter Export/Import".
- Cliquez sur le bouton "Export Parameters to File" et sélectionnez le répertoire et le chemin d'accès par la boîte de dialogue du fichier.
Il y a également un tutoriel vidéo maxon disponible (en anglais) sur l'exportation / importation des fichiers de configuration EPOS :
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.