Thema:
Wie kann bei einer EPOS4 oder einem IDX die installierte Firmware Version abgefragt werden?
Lösung:
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten um die installierte Firmware-Version abzufragen:
1.) EPOS Studio -> EPOS4 / IDX -> Properties
- Rechts-Klick auf den EPOS4 (bzw. IDX) Eintrag des "Communication"- oder "Workspace"-Baums der EPOS Studio Ansicht.

- Den Eintrag "Properties" (= letzter Punkt) des Pop-up Menues anklicken.
- Den Tab "Version" des "Properties" Dialog-Fensters anklicken.

Die "Software version" ist die Identifikationsnummer der installierten Firmware.
2.) Objekt 0x1018-03
- Die Firmware Version ist ebenfalls in dem Objekt 0x1018-03 "Indentity object / Revision number" als 32-bit Wert auslesbar.
- Detaillierte Informationen zu dem Objekt 0x1018 finden sich in dem Kapitel "Identity object" der EPOS4 bzw. IDX "Firmware Specification".
- Auf den Object-Inhalt kann mit jeder übergeordneten Steuerung oder auch mit dem EPOS Studio Tool "Object Dictionary" zugegriffen werden.

Ergänzender Hinweise:
- Falls notwendig kann die Firmware mit dem EPOS Studio Wizard "Firmware Update" aktualisiert werden.

- Informationen zu den erweiterten Funktionen und Verbesserungen der einzelnen Firmware Versionen finden sich im Kapitel "Firmware Version History" der EPOS4 bzw. IDX "Firmware Specification".
- Das aktuellste "EPOS Setup" Paket (inkl. "EPOS Studio" und allen Firmware-Versionen) kann über den Download-Bereich der Website jeder EPOS und IDX Produktvariante heruntergeladen werden. Das Paket ist für alle Produktvarianten identisch und enthält die Software, Informationen und Handbücher zu allen Produktvarianten. Es spielt somit keine Rolle welche EPOS oder IDX Produktvariante für den Download gewählt wird.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.