Thema:
- Wie kann man "EPOS Studio" bei Windows'10 deinstallieren?
Ausgangslage:
Falls auf einem PC-System bereits eine "EPOS Studio" Version installiert ist, so muss diese zuerst deinstalliert werden bevor das "EPOS Setup" Paket erneut installiert werden kann.
Die Deinstallation des "EPOS Studio" Software-Pakets war bis Windows'7 über eine spezielle "Deinstallieren" Verknüpfung im maxon Programm-Ordner möglich. Bei Windows'10 steht dieser Link nicht mehr zur Verfügung und es muss das von Windows'10 standardmässig zur Verfügung gestellte Standard-Tool "App & Features" für die Deinstallation verwendet werden.
Lösung:
- Tippen Sie "uninstall" in das Windows'10 Suchfeld ein:
Das Suchfeld ist über die Lupe im Windows Fuss- oder Seitenmenü zu erreichen.
- Sobald Sie beginnen "uninstall" einzutippen, wird auch das Tool "Apps & Features" angezeigt:

- Klicken Sie auf "Apps & Features"
und suchen Sie in der Liste der Anwendungen nach "EPOS Setup". - Klicken Sie auf "EPOS Setup"
und klicken Sie auf den "Deinstallieren" Button:
Ergänzender Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass für die Installation des "EPOS Setup" und der notwendigen Treiber sogenannte Windows "Administrator"-Zugriffrechte erforderlich sind. Falls Sie bei der PC-Systemkonfiguration Ihres Unternehmens nicht über die notwendigen PC-Zugriffsrechte verfügen, kontaktieren Sie bitte Ihre IT-Abteilung und fragen Sie diese für Unterstützung bei der Installation von "EPOS Setup" an.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.