Thema:
- Was muss während der Installation von "EPOS Studio" beachtet werden?
Ausgangslage:
Falls Sie "EPOS Studio" installiert haben und ein "EPOS", "EPOS P" oder "MCD" Projekt öffnen wollen, so lässt sich dieses eventuell nicht öffnen oder auch keine Verbindung zu der Steuerung herstellen.
Lösung:
Bei der Installation von "EPOS Studio" werden nur die notwendigen Software-Funktionen, Einstellungen und Handbücher für die aktuellsten Produktlinien installiert. Software-Komponenten und Handbücher von abgekündigten oder nicht mehr erhältliche Produktlinien (wie z.B. "EPOS" or "EPOS P") werden standardmässig nicht mehr installiert. Falls Sie eine dieser "alten" Produktlinie im Einsatz haben, muss darauf geachtet werden, dass der entsprechende Produktzweig während der Installation ausgewählt wurde. Es ist hierfür auch möglich das "EPOS Studio Setup" Paket erneut zu starten und "fehlende" Produktlinien auch noch nachträglich zu installieren.
Bitte stellen Sie sicher, dass die Software-Komponenten und Handbücher von allen Produktlinien installiert werden, die bei Ihnen im Einsatz sind. Bitte treffen Sie bei dem "Custom Setup" während der "EPOS Studio" Installation hierzu die entsprechende Auswahl.

Wichtiger Hinweis:
- Falls Sie einen "MCD" im Einsatz haben, muss der "EPOS" Zweig ausgewählt werden!
- Falls Sie einen "MCD P" im Einsatz haben, muss der "EPOS P" Zweig ausgewählt werden!
Standard-Installationsverzeichnis:
C:\Program Files (x86)\maxon motor ag\EPOS Positioning Controller
In diesem Verzeichnis finden sich nach der Installation alle Hardware, Firmware und Software Handbücher der ausgewählten Produktlinien, sowie die EposCmd.dll und Beispielprogramme für verschiedene Betriebssysteme und Programmiersprachen.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.