Puis-je utiliser une batterie différente ?
Non, seule la batterie maxon BX250I fonctionne.
Puis-je utiliser un chargeur différent ?
Non, seul le chargeur d’origine de maxon doit être utilisé.
Comment dois-je entretenir la batterie ? Comment la préserver ?
La batterie ne peut être démontée que par un revendeur spécialisé. Pour cette raison, le consommateur final n’a rien à faire au sujet de la batterie, sauf à charger régulièrement. Si le vélo n’est pas nécessaire pendant une longue période (par exemple .B. pendant l’hiver), la batterie devrait avoir un état de charge d’environ 60%. Une vérification régulière de l’état de charge est recommandée dans ce cas.
Que dois-je faire si la batterie cesse de fonctionner ?
Dans un premier temps, il faut vérifier si la batterie est complètement déchargée. Connectez le chargeur et attendez quelques minutes et vérifiez si le processus de charge a commencé. Si ce n’est pas le cas, le revendeur spécialisé doit vérifier la batterie.
Les batteries sont-elles recyclées?
Les vieilles batteries sont collectées gratuitement par le revendeur spécialisé, et démontées professionnellement par une usine de recyclage.
Vous souhaitez entrer directement en contact avec l'équipe BIKEDRIVE ?
-> Formulaire de contact de maxon BIKEDRIVE & e-mobilité
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.