maxon est-il un fabricant de vélos ?
maxon ne produit pas de vélos, mais est plutôt un fournisseur de systèmes d'entraînement de vélos électriques pour le secteur du vélo. Vous trouverez ici les marques de vélos actuelles qui utilisent le système BIKEDRIVE AIR de maxon.
maxon est un fournisseur de systèmes. Qu'est-ce que cela signifie ?
En tant que fournisseur de systèmes, maxon propose aux fabricants de vélos une solution pour vélos électriques provenant d'une seule source. Le système se compose des éléments suivants : unité d'entraînement (moteur électrique sans balais et réducteur), batterie, unité de commande, connecteur de chargeur et chargeur, SW
Puis-je équiper un vélo avec le BIKEDRIVE AIR ?
Non, ce n'est pas possible, car le cadre nécessite une interface spécifique pour l'unité moteur.
Puis-je régler le système BIKEDRIVE AIR ?
Non - toute manipulation sur le BIKEDRIVE AIR est interdite. Si une manipulation du système est néanmoins effectuée, l’auteur le fait sous l’entière responsabilité personnelle et toute garantie expire.
Jusqu’à quelle vitesse le système d’entraînement me prend-il en charge ?
Le système maxon BIKEDERIVE AIR E-Bike prend en charge jusqu’à 25 km/h en Europe selon les exigences légales (pédélec). Aux États-Unis, pour .B, une variante du BIKEDRIVE AIR est commercialisée avec une prise en charge jusqu’à 20 mph.
Puis-je effectuer moi-même des réparations sur le système BIKEDRIVE AIR ?
Non, toutes les réparations doivent être effectuées par le revendeur spécialisé.
Quelles sont les instructions d’entretien pour le système BIKEDRIVE AIR ?
Le système BIKEDRIVE AIR ne nécessite aucun entretien, sauf pour charger la batterie. Les nettoyeurs haute pression ne sont pas recommandés pour le nettoyage des vélos, car les composants pourraient être endommagés en raison de la pression d’eau élevée.
Quelles sont les préconisations à prendre en compte pendant le transport?
Le système de vélo électrique doit être éteint pendant chaque transport. Lors du transport en voiture, il n’y a pas de recommandations spéciales. Dans le cas du transport aérien, la compagnie aérienne concernée doit être contactée au sujet des directives de transport des marchandises dangereuses.
Quelle autonomie puis-je atteindre avec le système BIKEDRIVE AIR ?
L’autonomie dépend de nombreux facteurs : température, poids du pilote, inclinaison, niveau d’appui, sol, pression des pneus, etc. Par conséquent, la plage ne peut pas simplement être définie avec une formule et appelée un nombre absolu. La meilleure façon de découvrir la gamme est de tester le vélo vous-même pendant une journée et de voir si elle répond aux attentes.
Y a-t-il une aide à la poussée?
Non, le système ne propose pas d'aide à la poussée. maxon suppose que le système fonctionnera parfois entièrement sans assistance. Ainsi, le découplage mécanique complet de l'entraînement du vélo électrique est au cœur d'une expérience de conduite naturelle.
Existe-t-il une application ?
Oui, il existe l’application maxon Service pour les revendeurs spécialisés et l’application maxon Connect pour les cyclistes.
Vous souhaitez entrer directement en contact avec l'équipe BIKEDRIVE ?
-> formulaire de contact BIKEDRIVE & e-mobility de maxon.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.