Sujet :
- Comment minimiser les émissions électromagnétiques des moteurs à courant continu ?
Solution :
Principales sources
Les principales sources d'interférences électromagnétiques sont
- le système de balais (formation d'arcs en raison de l'inductivité et des vibrations des balais)
- l'amplificateur MLI
les moteurs à courant continu maxon
Les moteurs à courant continu maxon ont une tendance relativement faible à produire des arcs électriques, en raison ...
- du bobinage sans fer
- de l'inductance plus faible que celle des moteurs à courant continu avec noyau en fer
- du nombre impair de segments de collecteur (un seul segment de bobinage doit être commuté à la fois)
- de la réduction de l'arc par le concept CLL avec des balais en métal précieux.
Mesures contre les émissions électromagnétiques
Un certain nombre de mesures peuvent être adoptées pour maintenir les émissions électromagnétiques des composants de l'entraînement à un niveau aussi bas que possible :
- Utiliser des balais en métal précieux avec CLL plutôt que des balais en graphite, ou mieux encore un moteur sans balais.
- Installer des condensateurs de suppression entre les bornes et le blindage de masse (voir la figure ci-dessous). Ces condensateurs sont disponibles en option sur les moteurs DCX.
- Installez un noyau de ferrite toroïdale sur les fils du moteur.
- La suppression directement au niveau du moteur est recommandée pour les moteurs à courant continu sans disques CLL.
- Couplez les fils du moteur et blindez-les si possible (blindez également les bornes).
- Les contrôleurs dotés d'un étage de puissance linéaire produisent moins d'émissions électromagnétiques sur les lignes du moteur que la plupart des contrôleurs modernes avec actionnement du moteur par MLI.
- En outre, encapsulez le moteur dans un boîtier mis à la terre (principe de la cage de Faraday).
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.