Sujet :
Comment connecter le blindage d'un câble à la terre ?
Situation :
Tous les étages de puissance modernes des contrôleurs moteur utilisent des tensions MLI pour contrôler l'alimentation du moteur. Ces signaux de puissance MLI peuvent entraîner un certain rayonnement EMI et peuvent avoir un impact négatif sur les signaux de capteurs sensibles (par exemple, capteurs à effet Hall, capteurs analogiques, signaux vidéo). Il est donc recommandé d'utiliser des câbles moteur blindés. Cette recommandation est particulièrement importante en cas de...
- ...longs câbles moteur.
- ...câbles moteur placés à proximité de câbles de capteurs.
- ...courants de moteur élevés.
Le blindage du câble doit être relié à la terre au moins d'un côté du câble. Si la longueur du câble dépasse 1 ou 2 mètres, il est recommandé de fixer le blindage du câble au potentiel de la terre aux deux extrémités du câble.
Solution :
Le blindage d'un câble de moteur peut être assez facilement fixé à une partie mise à la terre d'une structure métallique (par exemple, d'une armoire ou d'une machine) par des pinces de mise à la terre. Les pinces de mise à la terre doivent être placées à proximité du contrôleur et du moteur. Il s'agit de la même solution que celle utilisée pour les servomoteurs et les convertisseurs de fréquence plus puissants, qui peut également être utilisée pour les moteurs et les variateurs maxon.
- Dénudez l'isolation à proximité des extrémités du câble du moteur.
(En général, dans les 10 derniers centimètres du câble). - Montez les pinces de mise à la terre sur une pièce métallique reliée à la terre de l'armoire ou de votre machine, à proximité du contrôleur et du moteur.
- Branchez le blindage du câble dans la pince de mise à la terre.
Important :
Assurez-vous que le diamètre de la pince de terre s'adapte au diamètre du câble et qu'il y a un contact étroit et étendu entre le blindage du câble et la pince de terre.
Notes supplémentaires :
Veuillez vous assurer que...
- ...les fils de terre qui peuvent être utilisés pour connecter différentes structures de machines ou barres de terre (supportant les pinces de terre) ont une section de câble suffisante. En général, les câbles utilisés ont une section minimale de 6mm² (fil de cuivre) et maximale de 25mm². Les câbles de terre avec une section de 16mm² sont assez couramment utilisés par les constructeurs de machines et d'armoires électriques.
- ...les contacts de terre ne sont pas bloqués ou limités par un revêtement anodisé ou une peinture, par exemple si le contact est fait par une vis, un écrou, une cosse de câble ou une rondelle utilisée pour contacter la structure métallique ou le boîtier d'un moteur.
Le point principal est que le contact de terre, la barre de terre, le fil de terre et le blindage du câble (et toute connexion entre les deux) doivent avoir une résistance beaucoup plus faible (c'est-à-dire une meilleure conductibilité) que tout autre contact ou fil GND du système. Les courants d'égalisation et les courants vagabonds suivent toujours les lignes de moindre résistance et celles-ci doivent être les fils de terre. Une section transversale épaisse et de larges points de contact de terre/blindage garantissent que le flux de courant et l'égalisation du potentiel passent effectivement par les barres de terre, la structure métallique et les fils de terre. Enfin, tous les points de contact doivent avoir le même potentiel de terre, ce qui peut être obtenu grâce à des résistances de fil et de connecteur extrêmement faibles et à une chute de tension réduite par le lien de terre.
Autres documents connexes :
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.