Urs Kafader
- Gesamtaktivitäten 35
- Letzte Aktivität
- Mitglied seit
- Folge ich 0 Benutzer
- Gefolgt von 1 Benutzer
- Stimmen 0
- Abonnements 0
Beiträge
Neueste Aktivität von Urs Kafader Nach neuester Aktivität sortieren-
Temperatursensor NTC
Einführung Ein Heißleiter oder NTC-Widerstand (englisch: Negative Temperature Coefficient Thermistor) ist ein Widerstand, dessen Widerstandswert bei steigender Temperatur abnimmt. Die SMD-Version ...
Temperatursensor PTC
Wie funktioniert der Temperatursensor PTC des EC 60? Der eingesetzte PTC (englisch Positive Temperature Coefficient Thermistor) - auch Kaltleiter genannt - ist ein elektrischer Widerstand, der nich...
Einführung in die EPOS Familie und in Motion Control
Buch – Motion Control für Einsteiger Eine praktische Einführung in Motion Control durch Experimentieren an einem maxon EPOS2 P Positioniersystem. All die relevanten Motion Control Prinzipien und Ei...
Elektromagnetische Emissionen bei DC-Motoren
Thema: Wie können die elektromagnetischen Emissionen bei DC Motoren möglichst klein gehalten werden? Lösung: Hauptquellen The main sources of electromagnetic interference are das Bürstensystem (Fu...
Encoder: Minimale Drehzahl
Frage: Welche Mindestdrehzahl empfiehlt maxon für eine Drehzahlregelung mit Encoder? Antwort: 10...100 min-1, je nach Anwendung. Randbedingung: Die Auflösung des Encoders sollte mindestens 500...
Encoder: Line Driver?
Thema: Wann braucht man einen Encoder mit Line Driver? Lösung: Gründe, die für einen Einsatz von Encoder mit Line Driver sprechen Treiber für längere Distanzen Längere Signalleitungen sind mögli...
Leistungswandlung in PWM-Endstufe
Zusammenfassung PWM-Endstufen verhalten sich wie Leistungswandler. Deshalb empfiehlt es sich den Motorstrom am Reglerausgang und nicht an der Versorgung zu messen. Leistungswandlung Prinzipiell ist...
UL Approbation von maxon Produkten
Thema: Sind maxon Produkte UL approbiert/zertifiziert? Lösung: Allgemeines Underwriters Laboratories Inc. (UL) ist eine in den USA führende, unabhängige Organisation. Sie befasst sich im Normalfa...
Getriebe-Wirkungsgrad bei Blockade
Thema: Wie hoch ist der Wirkungsgrad in einem Getriebe im Blockierungsfall? Lösung: Eigentlich ist der Begriff Wirkungsgrad bei Blockade falsch. Wirkungsgrad gibt das Verhältnis von Leistungen an. ...
Getriebe: Massenträgheitsmoment
Thema: Warum nimmt das Massenträgheitsmoment bei Getrieben mit der Stufenzahl ab? Lösung: Trägheitsmoment des Getriebes Das Trägheitsmoment des Getriebes ist definiert als jenes Massenträgheitsmo...