Avatar

Urs Kafader

  • Gesamtaktivitäten 35
  • Letzte Aktivität
  • Mitglied seit
  • Folge ich 0 Benutzer
  • Gefolgt von 1 Benutzer
  • Stimmen 0
  • Abonnements 0

Beiträge

Neueste Aktivität von Urs Kafader Nach neuester Aktivität sortieren Neueste Aktivität Stimmen
  • Temperatursensor NTC

    Einführung Ein Heißleiter oder NTC-Widerstand (englisch: Negative Temperature Coefficient Thermistor) ist ein Widerstand, dessen Widerstandswert bei steigender Temperatur abnimmt.  Die SMD-Version ...

  • Temperatursensor PTC

    Wie funktioniert der Temperatursensor PTC des EC 60? Der eingesetzte PTC (englisch Positive Temperature Coefficient Thermistor) - auch Kaltleiter genannt - ist ein elektrischer Widerstand, der nich...

  • Einführung in die EPOS Familie und in Motion Control

    Buch – Motion Control für Einsteiger Eine praktische Einführung in Motion Control durch Experimentieren an einem maxon EPOS2 P Positioniersystem. All die relevanten Motion Control Prinzipien und Ei...

  • Elektromagnetische Emissionen bei DC-Motoren

    Thema: Wie können die elektromagnetischen Emissionen bei DC Motoren möglichst klein gehalten werden? Lösung: Hauptquellen The main sources of electromagnetic interference are das Bürstensystem (Fu...

  • Encoder: Minimale Drehzahl

    Frage: Welche Mindestdrehzahl empfiehlt maxon für eine Drehzahlregelung mit Encoder? Antwort: 10...100 min-1, je nach Anwendung. Randbedingung: Die Auflösung des Encoders sollte mindestens 500...

  • Encoder: Line Driver?

    Thema: Wann braucht man einen Encoder mit Line Driver? Lösung: Gründe, die für einen Einsatz von Encoder mit Line Driver sprechen Treiber für längere Distanzen Längere Signalleitungen sind mögli...

  • Leistungswandlung in PWM-Endstufe

    Zusammenfassung PWM-Endstufen verhalten sich wie Leistungswandler. Deshalb empfiehlt es sich den Motorstrom am Reglerausgang und nicht an der Versorgung zu messen. Leistungswandlung Prinzipiell ist...

  • UL Approbation von maxon Produkten

    Thema: Sind maxon Produkte UL approbiert/zertifiziert? Lösung: Allgemeines Underwriters Laboratories Inc. (UL) ist eine in den USA führende, unabhängige Organisation. Sie befasst sich im Normalfa...

  • Getriebe-Wirkungsgrad bei Blockade

    Thema: Wie hoch ist der Wirkungsgrad in einem Getriebe im Blockierungsfall? Lösung: Eigentlich ist der Begriff Wirkungsgrad bei Blockade falsch. Wirkungsgrad gibt das Verhältnis von Leistungen an. ...

  • Getriebe: Massenträgheitsmoment

    Thema: Warum nimmt das Massenträgheitsmoment bei Getrieben mit der Stufenzahl ab? Lösung: Trägheitsmoment des Getriebes Das Trägheitsmoment des Getriebes ist definiert als jenes Massenträgheitsmo...