Welches Drehmoment liefert das maxon BIKEDRIVE AIR E-Bike System?
Das System liefert in der Spitze rund 40 Nm.
Wie viele Unterstützungsstufen stehen zur Verfügung?
Es stehen drei Unterstützungsstufen zur Verfügung. Der Fahrradhersteller definiert seine Fabrikeinstellungen, die dann vom Endkonsumenten aber individuell angepasst werden können.
Kann ich die Unterstützungsstufen selber einstellen?
Ja, mittels der maxon Connect App kann man die Stufen individuell einstellen und speichern. Man kann jederzeit zurück auf die Fabrikeinstellungen gehen.
Möchten Sie direkt mit dem BIKEDRIVE-Team in Kontakt treten?
-> maxon's BIKEDRIVE & e-mobility Kontakt-Formular
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.