Hat maxon ein Display im Angebot?
Nein, maxon hat kein eigenes Display im Angebot. Allerdings kann die Bedieneinheit von maxon über BLE oder ANT+ mit vielen Devices kommunizieren, z.B. von Sigma, Garmin und anderen Anbietern.
Kann ich ein externes GPS Gerät mit dem maxon Interface koppeln?
Ja, das funktioniert mittels BLE oder ANT+. Wenn das externe Gerät verbunden ist, können z.B. Batterieanzeige oder Fahrstufe auf dem Display angezeigt werden.
Kann ich ein Licht an das System anschliessen?
Ja, es kann ein Licht angeschlossen werden. Es braucht aber ein zusätzliches Modul, das zwischen Batterie und Bedieneinheit eingesteckt wird. maxon stellt einen 12V-Ausgang für das Licht zur Verfügung (max. 10 Watt).
Kann ich die Leuchtkraft der LED's einstellen?
Die LED's passen sich der Helligkeit automatisch an.
Kann ich mein Smartphone mit dem maxon Interface verbinden?
Ja, mittels der maxon Service App (Fachhändler) oder der maxon Connect App (Endkonsument), kann man das Smartphone mit dem System verbinden, Einstellungen vornehmen oder Daten auslesen.
Wie sehe ich, dass mein Smartphone verbunden ist?
Wenn die blaue LED auf der Bedieneinheit leuchtet, ist das Smartphone mit dem BIKEDRIVE AIR verbunden.
Wird der Range Extender angezeigt, wenn er angeschlossen ist?
Ja, der Range Extender wird angezeigt und es leuchtet die grüne LED auf dem Interface.
Wie wird die Batteriekapazität dargestellt, wenn der Range Extender am System angehängt ist?
Der Range Extender funktioniert wie eine Powerbank. Bedeutet, dass der Range Extender die Hauptbatterie lädt. Sobald der Range Extender angeschlossen und erkannt wird, wird auf dem Interface die kumulierte Ladung angezeigt. Will man den Ladezustand des Range Extenders einzeln sehen, so muss man auf dem Range Extender den Knopf drücken und die LED's zeigen den Ladezustand des Range Extenders an.
Gibt es Shifter für die Stufenverstellung, die ich am Lenker montieren kann?
Ja, es gibt eine Lösung für Rennradlenker mit zwei kleinen Knöpfen und eine Lösung mit einer kleinen Wippe, primär für MTB Lenker. Beide Lösungen sind kabelgebunden und können jederzeit nachgerüstet werden.
Möchten Sie direkt mit dem BIKEDRIVE-Team in Kontakt treten?
-> maxon's BIKEDRIVE & e-mobility Kontakt-Formular
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.