Thema:
- Ich möchte eine maxon X Drives Antriebskombination konfigurieren. Wie gehe ich dazu am besten vor?
Lösung:
Auf Basis der sogenannten maxon X Drives können Motorkombinationen sehr flexibel zusammengestellt und konfiguriert werden. Die spezifischen Datenblätter und CAD-Dateien stehen abschliessend sofort zum Download zur Verfügung und die Motorkombination kann online bestellt werden. Die Produktion erfolgt üblicherweise innert 11 Arbeitstagen.
Vorgehensweise und Konfigurationsmöglichkeiten:
Bitte öffnen Sie maxon's globale Website (www.maxongroup.com) oder eine der lokalen Websites (z.B. www.maxongroup.de, www.maxongroup.ch, ...), welche alle die sogenannte "CTO - Configure to order" Funktionalität für die X Drives bieten.
Scrollen Sie auf der Website nach unten bis zu dem Abschnitt "Lösung konfigurieren". Wählen Sie dort den benötigten Basismotor aus, z.B.:
Klicken Sie "Konfigurieren" nachdem Sie den Basismotor ausgewählt haben:
Bitte gedulden Sie sich einige Sekunden (bis zu einer Minute) bis das Konfigurationssystem die Website mit allen verfügbaren Anbauteilen und Konfigurationsmöglichkeiten für den gewählten Basismotor zusammengestellt hat.
Typischerweise stehen die folgenden Anbaukomponenten zur Verfügung::
- Getriebe
- Sensoren (mit / ohne Hallsensoren, Encoder)
- Bremsen (nicht für alle Basismotoren verfügbar)
Nach jeder ausgewähltem Anbaukomponente muss der "> übernehmen" Link angeklickt werden um diese der Motorkombination hinzufügen.
Nachdem die grundsätzliche Zusammenstellung der Motorkombination erfolgt ist, können weitere Merkmale ausgewählt und der Arbeitspunkt der Antriebseinheit überprüft werden:
- Wicklungstyp des Motors
- Getriebeübersetzung

Drücken Sie den Button "Weiter konfigurieren" (im oberen Bereich des Konfigurators) nachdem die Zusammenstellung der Motorkombination abgeschlossen ist.
In den nächsten Schritten können dann alle spezifischen Details der Antriebskombination konfiguriert werden:
- Länge der Wellen und Wellendesign
- Anzahl der Gewinde im Getriebeflansch
- Kabellängen, Lage des Kabelabgangs, offene Litzen oder Stecker
- Encoder-Auflösung
Abschliessend kann das Datenblatt sowie die CAD-Datei der konfigurierten Antriebskombination heruntergeladen und die Einheit wie konfiguriert bestellt werden. Die Lieferung bis 49 Stück beginnt typischerweise nach 11 Arbeitstagen.
Nachfolgend findet sich ein Video in welchem die Konfiguration einer Motorkombination basierend auf maxon's X Drives Baureihen gezeigt wird:
Querverweise:
Weitere Hinweise zum Bestell- und Vertriebsprozess finden sich in der Rubrik "Verkaufs-Support" des Support Centers.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.