Jürgen Wagenbach
- Activité totale 547
- Dernière activité
- Membre depuis
- Abonné à 0 utilisateur
- Abonnés 2 utilisateurs
- Votes 2
- Abonnements 408
Articles
Activité récente par Jürgen Wagenbach Trier par activité récente-
EPOS2 / EPOS4 -> Méthode de ralliement "Position actuelle"
Ce document n'est actuellement disponible qu'en anglais. Topic: The Homing Method "Actual position" (or called "Current position" too) has got a different number if the EPOS2 (-> method '35') and E...
EPOS4, STO, ISO 13849: Certification de sécurité des systèmes ?
Ce document n'est actuellement disponible qu'en anglais. Topic: Do maxon controllers comply to the ISO 13849 standard? Is EPOS4's STO (= Safe torque off) certified? Is EPOS4's STO sufficient for I...
Pourquoi l'utilisation d'un contrôleur de moteur peut-elle être un avantage même pour un moteur à courant continu ?
Sujet : Les moteurs CC à balais peuvent fonctionner directement sur une alimentation électrique (ou une batterie). Quel est l'avantage si un contrôleur de moteur est utilisé par un moteur CC à bal...
MAXPOS: Remplacement d'un MAXPOS par un EPOS4
Ce document n'est actuellement disponible qu'en anglais. Topic: What has to be taken into account or checked in advance if a MAXPOS has to be replaced by an EPOS4? Solution: 1.) Availability of "...
IDX avec CAN : Signification de la broche X1 / X2 "CAN_V+"
Sujet : A quoi sert la broche "CAN_V+" présente par les deux connecteurs CAN (X1, X2) de l'IDX ? Est-il nécessaire de fournir une tension d'alimentation à "CAN_V+" ? Solution : L'IDX utilise un c...
EPOS4 / IDX : conception de la commande, modes de fonctionnement et taux de cycle du bus
Sujets : Quel mode de fonctionnement doit être choisi par l'EPOS4 ou l'IDX ? Quelle est la différence entre les modes de fonctionnement « Cyclique » et « Profil » ? Pourquoi un contrôleur principa...
ESCON / EPOS : Comment configurer correctement la «Vitesse max.» ?
Sujet : Comment configurer correctement la "vitesse max." à l'aide de l'assistant de démarrage de l'"ESCON Studio" ou de l'"EPOS Studio" ? Quelle est la signification de la "vitesse maximale" spéc...
CANopen : Bases et liens
Sujet : Quels sont les documents et les liens recommandés pour se familiariser avec les bases du CANopen ? Contexte technique : Les contrôleurs maxon (par exemple l'EPOS4 et l'IDX) sont basés sur...
Erreurs de communication USB sporadiques
Sujet : Quelles peuvent être les causes profondes en cas d'erreurs USB sporadiques signalées par le contrôleur ou le logiciel ? Contexte technique : L'interface USB est généralement considérée co...
EPOS4 : Connexion d'un potentiomètre à une entrée analogique
Sujet : Comment connecter un potentiomètre à une entrée analogique de l'EPOS4 (ou de l'IDX) ? Remarques complémentaires : Les informations suivantes se réfèrent à l'EPOS4 et à l'IDX, mais peuvent...