Jürgen Wagenbach
- Activité totale 547
- Dernière activité
- Membre depuis
- Abonné à 0 utilisateur
- Abonnés 2 utilisateurs
- Votes 2
- Abonnements 408
Articles
Activité récente par Jürgen Wagenbach Trier par activité récente-
Moteurs avec ventilateur : Que faut-il prendre en compte ?
Question : Que faut-il prendre en compte en cas d'utilisation de moteurs "ventilés" ? Pourquoi aucun contrôleur de position n'est présent dans la liste des contrôleurs du "Système modulaire" en ca...
EPOS4: Comment un frein doit-il être connecté ?
Sujet : Comment un frein doit-il être connecté à un contrôleur maxon, par exemple avec un EPOS4 ? Solution : Contexte technique Les sorties numériques de l'EPOS4 (ainsi que pour d'autres contrôle...
Données techniques des moteurs Parvalux requises par les contrôleurs
Sujet : Quelles sont les données moteur nécessaires pour configurer correctement les moteurs Parvalux utilisés par les régulateurs maxon ? Quel "Constante de temps thermique du bobinage" doit être...
ESCON : Vérification de la consommation de courant du moteur
Sujet : Comment lire le courant absorbé par le moteur à l'aide d'un ESCON ? Solution : Principes de base : Le courant du moteur n'est PAS identique au courant indiqué par l'alimentation du contrô...
EPOS4 / IDX : Vérification de la consommation de courant du moteur
Sujet : Comment lire le courant absorbé par le moteur avec un EPOS ou un IDX ? Solution : Principes de base : Le courant du moteur n'est PAS identique au courant indiqué par l'alimentation du con...
ESCON : Conseils sur le réglage manuel des paramètres de contrôle
Sujet : L'autotuning conduit à des paramètres de contrôle stables dans la plupart des cas, mais pour certaines exigences d'application spécifiques, il peut parfois être souhaitable d'optimiser dava...
Les fiches techniques des moteurs maxon expliquées !
Topic:What is the meaning of the different data present by maxon's motor data sheets?Solution:Please watch the following videos of maxon UK's support engineers explaining motor's data sheets: Base...
EPOS4 : L'Ethernet est-il possible par les connecteurs RJ45 ?
Sujet : L'EPOS4 ou l'IDX peuvent-ils être commandés par Ethernet ?Réponse rapide : Non Quelle est la différence entre Ethernet et EtherCAT ? L' "EPOS Command Library" peut-elle commander l'EPOS4 o...
Utilisation de l'EPOS4 par un environnement système ROS ?
This document refers to the old ROS version. If you are interested in ROS2, please check the following document: -> "ROS2 - CANopen - EPOS4: Setup Guide"Sujet : L'EPOS4 (ou IDX) peut-il être utilis...
Commande automatique "frein de maintien" de l'EPOS4 : un aperçu détaillé
Sujet : L'EPOS4 offre une commande automatique de "frein de maintien" qui peut être configurée comme une fonction de sortie numérique. Le signal de sortie alimente automatiquement le frein (= l'ouv...