Jürgen Wagenbach
- Activité totale 547
- Dernière activité
- Membre depuis
- Abonné à 0 utilisateur
- Abonnés 2 utilisateurs
- Votes 2
- Abonnements 408
Articles
Activité récente par Jürgen Wagenbach Trier par activité récente-
ESCON2 : une entrée en matière rapide et quelques aperçus
Motivation : Vous utilisez «Motion Studio» et ESCON2 pour la première fois et souhaitez vous familiariser avec cette nouvelle gamme de produits de commande et ses outils logiciels. Qu'est-ce que l'...
Conseils en cas de problèmes de mise à jour USB ou firmware
Sujet : Que faut-il vérifier si la communication USB semble échouer ou si une mise à jour du micrologiciel a été interrompue et a entraîné une corruption du micrologiciel du contrôleur ? Conseils...
EC-frameless "DT" + "TSX-MAG" : Dysfonctionnement dû à une mauvaise correspondance d'appariement !
Questions : Quelle pourrait être la raison pour laquelle le "Réglage de la régulation" échoue avec un ensemble moteur EC-frameless "DT" et codeur "TSX-MAG", ou pourquoi il n'y a qu'un fonctionneme...
EPOS4 : Causes de "STO error" (0x8A88)
Sujet : Quelle peut être la cause d'une "erreur STO" (0x8A88) signalée par l'EPOS4 ? Solution : 1.) Principes de base Le "STO - Safe Torque Off" est une fonction qui bloque l'étage de puissance a...
Intégration des contrôleurs maxon dans un système OPC ?
Sujet : Que signifie OPC UA ? L'interface OPC est-elle présente dans les contrôleurs maxon ? Comment les contrôleurs maxon peuvent-ils être intégrés dans un système OPC ? Solution : 1.) Principe ...
Signification et influence du "couple de cogging" et de "l'ondulation du couple".
Sujet :Situation : Les moteurs à noyau de fer (par exemple EC-i, EC flat, EC frameless, IDX) sont pilotés par un contrôleur de moteur (par exemple ESCON) en mode "Régulateur de courant" avec un cou...
EPOS4 / IDX : Étapes importantes lors de la première mise en service
Sujet : Quelles sont les étapes à suivre lors de la première mise en service d'un IDX ou d'un EPOS4 (ou en cas de remplacement du moteur ou du contrôleur) ? Solution : La configuration du système...
Réducteurs : Irréversible ou réversible
Sujet : Que signifie "irréversible" ou "réversible" ? Comment peut-on déterminer si un réducteur ou autre transmission mécanique est "irréversible " ou "réversible" ? Pour quels types d'application...
EPOS4 / IDX : Quelle est la signification et l'action de la protection I2t ?
Question : Qu'est-ce que l'algorithme I2t ? Quelle est la réaction du contrôleur en cas de surcharge du variateur ? Solution :L'algorithme I2t est un compteur interne mis à jour en permanence qui e...
EPOS4 / IDX : Signification du bit " Endless Movement " de Controlword
Question : Quelle est la signification et l'utilisation du bit 15 "Endless Movement" du mot de contrôle d'EPOS4 / IDX (0x6040) ? Solution : Le bit " Endless Movement " permet de démarrer un mouve...