Jürgen Wagenbach
- Activité totale 547
- Dernière activité
- Membre depuis
- Abonné à 0 utilisateur
- Abonnés 2 utilisateurs
- Votes 2
- Abonnements 408
Articles
Activité récente par Jürgen Wagenbach Trier par activité récente-
Étage de puissance PWM : ondulation de courant et inductances moteur
Sujet : Toute sortie de puissance de moteur MLI des contrôleurs et des amplificateurs conduit à ce qu'on appelle une ondulation de courant dans le cas de moteurs à faible inductance. Ce document pr...
maxon BIKEDRIVE : FAQ sur la batterie
Puis-je utiliser une batterie différente ? Non, seule la batterie maxon BX250I fonctionne. Puis-je utiliser un chargeur différent ? Non, seul le chargeur d’origine de maxon doit être utilisé. C...
maxon BIKEDRIVE: maxon est un fournisseur de système ?
Question : maxon est un fournisseur de systèmes. Qu’est-ce que cela signifie ? Réponse : En tant que fournisseur de systèmes, maxon offre aux fabricants de vélos une solution motorisée pour vélo ...
MAXPOS: Conseils de réglage des paramètres de contrôle
Ce document n'est actuellement disponible qu'en anglais. Topic: How to tune the MAXPOS control parameters manually? Solution: The "Regulation / Auto Tune" feature of MAXPOS Studio finds suitable ...
Support Center : Modifier le profil de l'utilisateur
Sujet : Votre compte personnel du Centre de support contient des informations dites de profil d'utilisateur que vous devez tenir à jour. Les informations de profil initialement stockées sont simple...
Mesures en cas de récupération d'énergie et d'états d'erreur suite à une surtension
Sujet : Quelle peut être la cause des messages sporadiques de "surtension" ? Quelle peut être la cause d'un état d'erreur lors du réglage des paramètres de tuning ? Quelle peut être la cause d'un ...
Quelles sont les informations requises par le support ?
Sujet : Quelles informations aident maxon (et finalement vous) à fournir un support le plus efficace possible, centré sur votre application, votre système et les composants utilisés ? Situation : ...
maxon BIKEDRIVE : FAQ sur l'IHM et l'affichage
maxon propose-t-il un écran ? Non, maxon n’a pas son propre écran proposé. Cependant, l’unité de commande maxon peut communiquer via BLE ou ANT+ avec de nombreux appareils, e.B. de Sigma, Garmin ...
Où puis-je acheter un vélo équipé du système BIKEDRIVE AIR ?
Question : Où puis-je acheter un vélo équipé du système BIKEDRIVE AIR ? Réponse : Les clients finaux ne peuvent acheter le BIKEDRIVE AIR que chez les revendeurs spécialisés qui vendent des vélos ...
ESCON : Utilisation d'un potentiomètre externe pour la commande de la valeur de consigne
Sujet : Comment connecter un potentiomètre externe à l'ESCON pour commander la valeur de consigne ? Comment configurer l'ESCON pour commander la valeur de consigne par un potentiomètre externe ? ...