Sujet :
- Quelle est l'approbation/certification UL des produits Maxon ?
Solution :
Généralités
Underwriters Laboratories Inc. (UL) est une organisation indépendante de premier plan aux Etats-Unis qui effectue des tests sur l'inflammabilité des matières plastiques dans les équipements électroniques et les pièces conductrices de courant, comme les cartes de circuits imprimés. En règle générale, la certification UL n'est requise que pour l'importation aux États-Unis. En fonction du domaine d'utilisation d'un appareil, un indice d'inflammabilité est requis, auquel les composants doivent se conformer.
Certification
Un produit ou ses composants peuvent être contrôlés dans plusieurs pays européens, à savoir l'Allemagne, la France, l'Italie, la Suède, la Hollande, l'Angleterre et le Danemark, mais pas en Suisse. Si un produit est certifié, l'entreprise de fabrication est inspectée jusqu'à 4 fois par an. Pour les inspections en Suisse, UL met à disposition des professionnels formés par le SEV (Swiss Electronic Association).
Moteurs électriques < 15 watts
La certification UL n'est pas requise pour les électromoteurs d'une puissance nominale < 15 watts, même si le produit fini doit être certifié UL. Toutefois, si un moteur a une puissance nominale supérieure à 15 watts, le moteur complet doit être certifié même si tous ses composants pertinents sont déjà répertoriés UL. La certification initiale d'un moteur coûte 20 000 à 30 000$ et prend 3 à 4 mois.
Certification UL chez maxon motor ag
Il n'est pas prévu d'intégrer des moteurs certifiés UL dans notre programme standard, car même un simple changement de câbles flexibles invalide une certification existante.
Les circuits imprimés non assemblés des contrôleurs maxon sont certifiés UL. Le numéro de fichier UL respectif se trouve dans le document de référence matériel correspondant.
Cependant, nous pourrions faire la demande d'une inspection UL si les coûts impliqués étaient répercutés sur le client.
Référence croisée :
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.