Jürgen Wagenbach
- Gesamtaktivitäten 548
- Letzte Aktivität
- Mitglied seit
- Folge ich 0 Benutzer
- Gefolgt von 2 Benutzer
- Stimmen 2
- Abonnements 408
Beiträge
Neueste Aktivität von Jürgen Wagenbach Nach neuester Aktivität sortieren-
Welche Encoderauflösung sollte gewählt werden?
Thema: Welche Geberauflösung sollte für eine gute Reglungsqualität mindestens gewählt werden? Lösung: Die minimal erforderliche Geber-Auflösung hängt von der Regelung und den Anforderungen der A...
EPOS4, ESCON2, ESCON: Welche Steuerungsbaureihe ist die richtige Wahl?
Thema:Ich benötige für meinen Motor eine Steuerung, aber bin nicht sicher anhand welcher Kriterien ich die korrekte Auswahl treffen kann?Lösung:maxon bietet im Wesentlichen drei unterschiedliche Pr...
EPOS4 / IDX: Überprüfung der Reaktion auf das Controlword mit dem Statusword
Thema: Wie kann überprüft werden, ob die EPOS4 bereits in den Enable-Zustand gewechselt hat? Wie kann sichergestellt oder überprüft werden, ob die EPOS4 auf kommandierte Änderungen des Controlword...
maxon Steuerungen und Resolver?
Thema Kann eine Motorkombination mit einem Resolver mit einer maxon Steuerung betrieben werden? Welche Steuerungen können mit einem Resolver verwendet werden? Lösung Die allgemeine Antwort ist, d...
Wie man maxon X Drives konfiguriert und bestellt: CTO - Configure to order
Thema: Ich möchte eine maxon X Drives Antriebskombination konfigurieren. Wie gehe ich dazu am besten vor? Lösung: Auf Basis der sogenannten maxon X Drives können Motorkombinationen sehr flexibel ...
EPOS4 / IDX: Testschritte bei USB-Verbindungsproblemen
Thema:Was sollte / kann überprüft werden, falls mit der EPOS4 oder IDX kein Verbindungsaufbau mit EPOS Studio über USB möglich ist?Lösung:Geltungsbereich:Alle Informationen gelten für die EPOS4 und...
EN und ISO Qualität-Standards, Zertifikate, EU-Richtlinien, RoHS, REACH
Thema: Welche Qualitätsstandards werden von maxon erfüllt? Wo finden sich entsprechende Zertifikate? Wie verhält es sich mit EU-Richtlinien, RoHS und REACH? Lösung: I.) Qualitätsstandards und Zer...
EPOS2 / EPOS4: Serial data frame Fehlermeldungen (USB / RS232)
Thema: Welche Ursachen können die "Serial data frame" Fehlermeldungen (mit den Error Codes 0x3400 0006 oder 0x3400 0007) der "EPOS Command Library" typischerweise haben? Was sollte bei "Serial dat...
EPOS4: Motorstopp beim Kommunikationsabbruch?
Thema: Kann die Motorbewegung durch die EPOS4 automatisch gestoppt werden, falls vom Master (SPS, PC, ...) keine Befehle und Informationen mehr empfangen werden (z.B. aufgrund eines Fehlers oder U...
EPOS4: USB/CAN bzw. RS232/CAN Gateway
Thema: Was muss beim Einsatz der EPOS4 als USB/CAN bzw. RS232/CAN Netzwerk beachtet werden? Lösung: Bei der Gateway-Funktionalität kommuniziert der Master (z.B. PC) mit einer EPOS4 über die USB- ...