Thema:
- Sind maxon Produkte UL approbiert/zertifiziert?
Lösung:
Allgemeines
Underwriters Laboratories Inc. (UL) ist eine in den USA führende, unabhängige Organisation. Sie befasst sich im Normalfall mit der Prüfung des Brennverhaltens von Kunststoffen in Elektrogeräten sowie von stromführenden Teilen. Ein konkretes Beispiel hierfür sind Leiterplatten. Die UL-Approbation wird im Allgemeinen nur für die USA verlangt. Je nach Einsatzgebiet des Gerätes wird eine Brandklasse gefordert. Diese muss von den Komponenten eingehalten werden.
Zertifizierung
Ein Produkt oder seine Bauteile können in Europa in mehreren Ländern überprüft werden: Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden, Holland, England und Dänemark. Die Schweiz ist nicht dabei. Ist ein Produkt zertifiziert, hat das zur Folge, dass die Herstellerfirma bis zu 4 Mal pro Jahr inspiziert wird. Für die Inspektionen in der Schweiz stellt UL ausgebildete Fachleute des Schweizerischen Elektronischen Vereins SEV zur Verfügung.
Elektromotoren < 15 Watt
Für Elektromotoren mit einer Nennleistung < 15 Watt ist eine UL-Approbation nicht notwendig. Auch dann nicht, wenn das fertige Produkt UL-zertifiziert sein soll. Für grössere Leistungen muss die Zertifizierung eines ganzen Motors jedoch auch dann erfolgen, wenn alle relevanten Einzelteile des Motors bereits UL-gelistet sind. Die erstmalige Durchführung einer Motorapprobation kostet zwischen 20'000 bis 30'000 US$ und benötigt einen Zeitrahmen von 3 bis 4 Monaten.
UL-Approbation bei maxon motor ag
Grundsätzlich ist es nicht vorgesehen UL-zertifizierte Produkte unser Standardprogramm aufzunehmen. Schon ein einfacher Kabelwechsel macht eine bestehende Zertifizierung hinfällig.
Die unbestückten Leiterplatten der maxon Regler sind UL zertifiziert. Die jeweilige UL File Number findet sich im entsprechenden Geräte-Referenz Dokument.
Bei einer entsprechenden Kostenübernahme durch den Kunden könnte jedoch eine derartige Überprüfung in Auftrag gegeben werden.
Querverweis:
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.