Urs Kafader
- Activité totale 35
- Dernière activité
- Membre depuis
- Abonné à 0 utilisateur
- Abonnés 1 utilisateur
- Votes 0
- Abonnements 0
Articles
Activité récente par Urs Kafader Trier par activité récente-
Les moteurs maxon comme générateurs
Préface : Les moteurs maxon sont très efficaces. Il en va de même lorsqu'ils sont utilisés comme générateurs. Les calculs de base sont très simples, notamment en raison du comportement linéaire des...
Moteur à courant continu avec balais ou sans balais ?
Règles de sélection pour le système de commutation approprié. (vidéo en anglais)
Réchauffement des moteurs (dans les outils à main)
Préface Les moteurs fonctionnant à la limite du couple nominal peuvent devenir très chauds. En fonctionnement continu, le bobinage peut atteindre 155°, ce qui se traduit par une température du cart...
Basse plage de tension des DC moteurs
Ce document n'est actuellement disponible qu'en anglais. Dans leVerordnung über elektrische Niederspannungs-Erzeugnisse (ordonnance sur les produits électriques à basse tension) la plage de basse t...
Qu'est-ce que la CLL et que faut-il prendre en compte avec le PWM (MLI) ?
Qu'est-ce que la CLL ? CLL signifie capacitor long life (condensateur longue durée) et est utilisée pour prolonger la durée de vie des moteurs à courant continu dotés d'une commutation à métaux pré...