Urs Kafader
- Activité totale 35
- Dernière activité
- Membre depuis
- Abonné à 0 utilisateur
- Abonnés 1 utilisateur
- Votes 0
- Abonnements 0
Articles
Activité récente par Urs Kafader Trier par activité récente-
Capteur de température NTC
Introduction Un NTC - Thermistance (Negative Temperature Coefficient Thermistor) est un type de résistance qui diminue sa résistance lorsque la température augmente. (Negative Temperature Coefficie...
Capteur de température PTC
Ce document n'est actuellement disponible qu'en anglais. How does the temperature sensor PTC of the EC 60 work? The used PTC (Positive Temperature Coefficient) thermistor is a resistor which depend...
Introduction à la famille EPOS et au contrôle du mouvement
Livre – Motion Control for Newbies Une introduction pratique au contrôle de mouvement au moyen d'expériences menées sur un système de positionnement maxon EPOS2 P. Tous les principes et caractérist...
Émissions électromagnétiques avec les moteurs à courant continu
Sujet : Comment minimiser les émissions électromagnétiques des moteurs à courant continu ? Solution : Principales sources Les principales sources d'interférences électromagnétiques sont le systè...
Codeur : Vitesse minimale
Question : Quelle est la vitesse minimale du moteur recommandée par Maxon pour un contrôle de vitesse avec encodeur ? Réponse : 10...100 tr/min, en fonction de l'application Condition préalable :...
Codeur : Line Driver ?
Sujet : Quand utiliser un codeur avec "Line Driver" ? Solution : Raisons d'utiliser un encodeur avec "Line Driver" Conducteur pour de longues distances Des lignes de signaux plus longues sont po...
Conversion de puissance dans les étages de puissance MLI (PWM)
Résumé Les étages de puissance MLI agissent comme des transformateurs de puissance. Il est donc judicieux de mesurer le courant du moteur à la sortie du contrôleur et non au niveau de l'alimentatio...
Approbation UL des produits maxon
Sujet : Quelle est l'approbation/certification UL des produits Maxon ? Solution : Généralités Underwriters Laboratories Inc. (UL) est une organisation indépendante de premier plan aux Etats-Unis ...
Efficacité du réducteur au blocage
Sujet : Quel est le rendement d'un réducteur en cas de blocage ? Solution : En fait, le terme rendement ne devrait pas être appliqué dans le cas d'un réducteur dont l'arbre est bloqué. Le rendement...
Réducteur: Inertie de masse
Ce document n'est actuellement disponible qu'en anglais. Topic: Why does gearhead inertia decrease with increasing number of stages? Solution: Gearhead inertia The "Mass inertia" (line 10) of the...