Jürgen Wagenbach
- Activité totale 547
- Dernière activité
- Membre depuis
- Abonné à 0 utilisateur
- Abonnés 2 utilisateurs
- Votes 2
- Abonnements 408
Articles
Activité récente par Jürgen Wagenbach Trier par activité récente-
Contrôleurs maxon : Limitation I2t et protection du bobinage moteur
Sujet : Comment la protection contre la surcharge d'un bobinage de moteur est-elle assurée par l'utilisation de contrôleurs maxon ? Existe-t-il une période de temps réglable pour une "surintensité"...
La "tension nominale" du moteur par rapport à la "tension d'alimentation" d'un contrôleur ?
Sujet : Peut-on faire fonctionner un moteur avec une tension d'alimentation du contrôleur plus élevée que la "tension nominale" spécifiée du moteur ? Le bobinage du moteur risque-t-il d'être en...
EPOS4 / IDX : Conseils de réglage manuel des paramètres de régulation
Sujet : L'autotuning conduit à des paramètres de contrôle stables dans la plupart des cas, mais pour certaines exigences d'application spécifiques, il peut parfois être souhaitable d'optimiser dava...
Quelle est la consommation électrique d'un contrôleur ?
Sujet : Quel est l'appel de courant ou la consommation d'énergie d'un contrôleur de moteur ? Solution : La consommation d'énergie d'un contrôleur est la somme de la consommation d'énergie … … de...
Quelle est la consommation électrique d'un frein ?
Sujet : Quelle est la consommation de courant d'un frein ? Quelle est la consommation électrique d'un frein ? Solution : Le catalogue de maxon indique la tension d'alimentation et la résistance d...
Beckhoff TwinCAT + EPOS4 / IDX: configuration et exemple de code
Ce document n'est actuellement disponible qu'en anglais. Topic: What are required configuration steps to set up a Beckhoff TwinCAT PLC System to operate an EPOS4 or IDX (with EtherCAT)? Are there ...
"EPOS2 P": Configuration et programmation IEC61131
Sujet : Apprendre les bases de la configuration d'"EPOS2" et programmer l'automate intégré de l'"EPOS2 P 24/5" (P/N: 378308). Solution : Vous trouverez ci-joint une version anglaise et allemande d...
Contrôleurs maxon : Signification du niveau "Basse température" ?
Sujet : Quelle est la signification ou l'impact de la valeur spécifiée pour le fonctionnement à "basse température" des contrôleurs de moteur (ou de l'électronique en général) ? Que se passe-t-il ...
EPOS4: Erreur du capteur à effet Hall (0x7388) ?
Sujet : Quelle est la cause d'un "Hall sensor error" (0x7388) signalée par un EPOS4 ? Que faut-il vérifier en cas d'état "Hall sensor error" ? Solution :L' "EPOS4 Firmware Specification" énumère le...
EPOS4 : Configuration SSI du codeur multitours EMT de maxon
Sujet : Quelle configuration SSI EPOS4 est requise pour l'encodeur multi-tour EMT de maxon ? Solution : 1.) Spécification du protocole SSI de l'EMT L'encodeur multi-tour EMT de maxon utilise le...