Jürgen Wagenbach
- Activité totale 547
- Dernière activité
- Membre depuis
- Abonné à 0 utilisateur
- Abonnés 2 utilisateurs
- Votes 2
- Abonnements 408
Articles
Activité récente par Jürgen Wagenbach Trier par activité récente-
Comment connecter le blindage à la terre ?
Sujet : Comment connecter le blindage d'un câble à la terre ? Situation : Tous les étages de puissance modernes des contrôleurs moteur utilisent des tensions MLI pour contrôler l'alimentation du mo...
EPOS / IDX : Export de la configuration des paramètres dans un fichier *.dcf
Sujet : Comment exporter les paramètres et les informations de configuration d'un EPOS4, EPOS2 ou EPOS ? Situation : Si vous souhaitez ... ... copier la configuration d'un EPOS4 (ou EPOS2, EPOS)...
maxon BIKEDRIVE : FAQ sur l'unité d'entraînement (moteur et engrenage)
Quel couple le système de vélo électrique maxon BIKEDRIVE AIR délivre-t-il ? Le système délivre environ 40 Nm à son maximum. Combien de niveaux d'assistance sont disponibles ? Trois niveaux d'ass...
maxon est-il un fabricant de vélos ?
Question : maxon est-il un fabricant de vélos ? Réponse : maxon ne fabrique pas ses propres vélos, mais agit en tant que fournisseur de systèmes pour les entraînements de vélos électriques dans l...
Disponibilité des fiches techniques des combinaisons de moteurs CTO (par ex. DCX, ECX) ?
Ce document n'est actuellement disponible qu'en anglais. Topic: Why do I not have access to the specification of a configurable drive unit (e.g. based on a DCX or ECX motor)? Solution: Any ...
MAXPOS Studio: Téléchargement d'un fichier de projet *.mxpj vers un contrôleur MAXPOS
Ce document n'est actuellement disponible qu'en anglais. Topic: How to import / download the parameters of a *.mxpj project file to a MAXPOS controller? Solution: The "MAXPOS Studio" software is b...
EPOS / IDX : Export des fichiers *.eds et *.esi (Electronic data sheet)
Sujet : Que signifient les abréviations EDS / ESI ? A quoi sert le fichier EDS / ESI ? Où trouver le fichier *.eds / *.esi d'un EPOS, EPOS2, EPOS4, ou MCD ? Solution : Le terme "EDS" signifie "El...
Support Center: Questions de l'ancien Support Desk jusqu'en 2018
Ce document n'est actuellement disponible qu'en anglais. Topic: The former so-called "Support Desk" was replaced on Monday, 15th October 2018 by this "Support Center". All still open support issues...
ESCON : Télécharger les paramètres dans un fichier *.edc
Sujet : Comment exporter les paramètres et les informations de configuration d'un ESCON ? Mise en pratique : Si vous voulez ... ... copier la configuration d'un ESCON vers un autre, ... enregist...
Il semble que le produit soit défectueux. Comment puis-je le renvoyer ?
Sujet : Je veux renvoyer un produit maxon pour inspection ou réparation car il semble être endommagé. Comment puis-je le faire ? Où dois-je le renvoyer ? Solution : Veuillez tout d'abord contacte...