Urs Kafader
- Gesamtaktivitäten 35
- Letzte Aktivität
- Mitglied seit
- Folge ich 0 Benutzer
- Gefolgt von 1 Benutzer
- Stimmen 0
- Abonnements 0
Beiträge
Neueste Aktivität von Urs Kafader Nach neuester Aktivität sortieren-
maxon Motoren als Generatoren
Vorwort: maxon Motoren sind sehr effizient. Dies gilt auch, wenn sie als Generatoren betrieben werden. Die grundlegenden Berechnungen sind sehr einfach, nicht zuletzt aufgrund des linearen Verhalte...
DC Motoren mit oder ohne Bürsten?
Auswahlregeln für das passende Kommutierungssystem.
Die Erwärmung von Motoren (in Handgeräten)
Einleitung Motoren, die in der Nähe des Nennmoments betrieben werden, können sehr heiss werden. Im Dauerbetrieb darf die Wicklung bis 155°C erreichen, was eine Gehäusetemperatur im Bereich von 120°...
Kleinspannungsbereich von DC Antrieben
In der Verordnung über elektrische Niederspannungs-Erzeugnisse wird der Niederspannungsbereich folgendermassen definiert: Wechselspannung: 50 bis 1000 VAC Gleichspannung: 75 bis 1500 VDC darunter ...
Was ist CLL und was muss beim Einsatz mit PWM beachtet werden?
Was ist CLL? CLL bedeutet capacitor long life und wird eingesetzt, um die Lebensdauer der DC-Motoren mit Edelmetallkommutierung zu verlängern. CLL unterdrückt das Bürstenfeuer nach dem Prinzip der...