Jürgen Wagenbach
- Gesamtaktivitäten 548
- Letzte Aktivität
- Mitglied seit
- Folge ich 0 Benutzer
- Gefolgt von 2 Benutzer
- Stimmen 2
- Abonnements 408
Beiträge
Neueste Aktivität von Jürgen Wagenbach Nach neuester Aktivität sortieren-
EPOS4 / IDX EtherCAT: In welchem Objekt finden sich die Fehlercodes?
Dieses Dokument steht aktuell teilweise nur auf Englisch zur Verfügung. Thema: Ich habe eine EPOS4 oder einen IDX mit EtherCAT im Einsatz und die LEDs signalisieren einen Fehlerzustand. Wie kann ...
EPOS2 <-> EPOS4 <-> CiA402: Kompatibilität?
Thema: Sind die EPOS2 und EPOS4 100% kompatibel? Kann die EPOS4 als Ersatz für die EPOS2 (oder sogar EPOS) in bestehenden Systemen eingesetzt werden? Was bedeutet die Erfüllung des CiA402 Standa...
Was ist die Bedeutung von STO?
Thema: Was bedeutet die Abkürzung "STO" in der Praxis? Was ist "STO" bei Motor-Steuerungen genau? Was passiert bei Motorsteuerungen wenn STO (Safe Torque Off) ausgelöst wird?Wir die Leistungsen...
maxon BIKEDRIVE: Allgemeine technische Fragen
Ist maxon Fahrradhersteller? maxon stellt keine eigenen Fahrräder her, sondern agiert als Systemlieferant für E-Bike Antriebe in der Fahrradbranche. Hier geht's zu den Bike Brands, die den maxon ...
maxon BIKEDRIVE: Wie kontaktiere ich die maxon Experten für e-Mobility Lösungen?
Frage: Wie kontaktiere ich die Experten für maxon e-Mobility Lösungen? Antwort: Bitte benutzen Sie das nachfolgende verlinkte Webformular um die maxon Experten für e-Mobility Lösungen und die maxon...
EPOS4 / IDX: CSP und CSV Mode -> Bedeutung des "Interpolation time period value"?
Thema: Ausgangssituation: Der Antrieb läuft im EPOS4 "PPM - Profile Position Mode" oder "PVM - Profile Velocity Mode" sehr gut und gleichmässig, aber beim Betrieb mit einem Master (z.B. Beckhoff T...
Software für die Video-Produktion = www.maxon.net
maxon group ist nicht(!!) maxon.net Dieses Support Center gehört zu maxon group (z.B. www.maxongroup.com, www.maxongroup.de). Wir sind ein Hersteller von Elektromotoren, Motorperipherie und Steueru...
EPOS4: Anschluss der Versorgungsspannung?
Thema: Warum sind an der EPOS4 (und IDX) unterschiedliche Anschlüsse für "Power supply" und "Logic supply" vorhanden? Welcher der Anschlüsse (X1, X2) muss mit einer Spannung versorgt werden? Lösu...
EPOS4 / IDX: Berechnung der elektrischen Motorleistung
Thema: Wie kann die elektrische Motorleistung, welche die EPOS4 Endstufe an den Motor abgibt, gemessen oder berechnet werden? Lösung: Wichtig!Die folgenden Informationen setzen eine EPOS4 oder ei...
ESCON: PWM Eingangsfrequenz <-> PWM Ausgangsfrequenz?
Thema: Was ist die Bedeutung der ESCON PWM Eingangsfrequenz? Gibt es eine Abhängigkeit zwischen der PWM Eingangsfrequenz (des Sollwerts) und der PWM Ausgangsfrequenz (der Endstufe)? Lösung: Es gi...