Jürgen Wagenbach
- Gesamtaktivitäten 548
- Letzte Aktivität
- Mitglied seit
- Folge ich 0 Benutzer
- Gefolgt von 2 Benutzer
- Stimmen 2
- Abonnements 408
Beiträge
Neueste Aktivität von Jürgen Wagenbach Nach neuester Aktivität sortieren-
Motoren mit Lüfter: Was muss beim Einsatz beachtet werden?
Frage: Was ist zu beachten, wenn Motoren "mit Lüfter" im Einsatz sind? Warum sind in der Liste der Steuerungen im "Baukastensystem" bei Motoren "mit Lüfter" keine EPOS Positionsregler vorhanden? ...
EPOS4: Wie muss eine Bremse angeschlossen werden?
Thema: Wie muss eine Bremse an einer maxon Steuerung (z.B. EPOS4) angeschlossen werden? Lösung: Technische Grundlagen: Die digitalen Ausgänge der EPOS4 (wie auch anderer maxon-Steuerungen) sind v...
Welche Daten von Parvalux Motoren sind für die Steuerungskonfiguration relevant?
Thema: Welche Parvalux-Motordaten werden für die korrekte Konfiguration von maxon Steuerungen benötigt? Welche "Thermische Zeitkonstante Wicklung" sollte konfiguriert werden falls diese nicht spez...
ESCON: Auslesen des Motorstroms
Thema: Wie kann man bei einer ESCON den Motorstrom ermitteln? Lösung: Grundlagen: Der Motorstrom ist NICHT(!) mit dem Strom identisch, welcher von dem Netzteil an die Motorsteuerung abgegeben wir...
EPOS4 / IDX: Auslesen des Motorstroms
Thema: Wie kann man bei einer EPOS oder einem IDX den Motorstrom ermitteln? Lösung: Grundlagen: Der Motorstrom ist NICHT(!) mit dem Strom identisch, welcher von dem Netzteil an die Motorsteuerung...
ESCON: Tipps für das manuelle Optimieren der Reglerparameter
Thema: Das Autotuning führt in den meisten Fällen zu stabilen Reglerparametern, aber bei spezifischen Anwendungsanforderungen kann es manchmal gewünscht sein, diese Ergebnisse weiter zu optimieren....
Motor-Datenblätter erklärt!
ThemaWas bedeuten die einzelnen Angaben auf den maxon Motor-Datenblättern?Lösung:Zwei Support-Ingenieure von maxon UK erklären in verlinkten (englischen!) Videos die maxon Motor-Datenblätter: Grun...
EPOS4 / IDX: Ist die Kommandierung via Ethernet möglich?
Thema: Kann die EPOS4 oder der IDX via Ethernet kommandiert werden?Schnelle Antwort: Nein Was ist der Unterschied zwischen Ethernet und EtherCAT? Kann die "EPOS Command Library" die EPOS4 (oder de...
Die EPOS4 in einer ROS Systemumgebung?!
Der Inhalt dieses Support Center Dokuments steht aktuell nur auf Englisch zur Verfügung!This document refers to the old ROS version. If you are interested in ROS2, please check the following docume...
EPOS4: Ein vertiefter Blick auf die automatische Bremsansteuerung (-> "Holding Brake" Control)
Der Inhalt dieses Support Center Dokuments steht aktuell nur auf Englisch zur Verfügung! Topic: The EPOS4 offers an automatic "Holding brake" control which can be configured as a digital output fun...